家電ソリューション

ルネサスは、大型家電、調理家電、小物家電のアプリケーション向けにモータ、HMI、機能安全等の技術を提供し、お客様の製品開発を加速します。 また、センシング、ネットワークセキュリティ、認識技術や先進のe-AIを提供することで、お客様製品のスマート化をサポートします。

ルネサスは常にお客様に最新のソリューションを提供し続けている会社です。

関連技術

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

 静電容量タッチキー

人と機械をつなぐ「HMI (Human Machine Interface)」の世界では、機能が固定された従来のメカニカルキーが「タッチキー」に置き換えられるケースが急増中です。人に優しくデザインされたパネルを指でタッチし、そのまま滑らせて量を指定できる、など、複雑で高度な操作を直感的に行えるからです。しかし利用場面が拡大していくにつれ、正常な動作と高度な操作性を実現するには感度の向上、高いノイズ耐性が求められ、更に水濡れ、汚れや温度変化などの環境耐性が必要となります。また開発期間やコストが高いハードルとなります。 ルネサスでは、このハードルを一気に押し下げるためのソリューションを、ここにご用意いたしました。

 機能安全

「機能安全」は、既存の仕組みに安全を確保するための機能を導入することで、人間や環境に及ぼす危害を低減して一定の安全を確保することをいいます。産業向けソリューションに注力するルネサスでは、お客様の工場をより快適かつ安全に保つための様々なソリューションをご用意しておりますが、ここでは、機能安全規格をお客様がスムースに取得いただけるサポートプログラムをご紹介いたします。

 e-AIソリューション

組み込みシステムへのAI搭載は、新たな「知」を生み出します。 e-AI は、あなたの情報を価値に変えるソリューションです。

 LCD表示機能

人と機械をつなぐ「HMI(Human Machine Interface)」の世界では、セグメント表示から表示できる情報量を増やすため、モノクロの表示から視認度を上げるために、カラーLCDパネルを搭載する製品が急増しています。 またソフトウェアの更新だけで各国語への対応が可能になり、機器のグローバル化にも対応することができます。 しかし自由度が高まる反面、処理や制御が複雑になり開発期間が伸びるなどの問題も発生します。 ルネサスではこのような問題も解決しながら、表現力を増すためのソリューションを用意しました。

 音声認識ソリューション

音声認識は、既にロボット、スマートスピーカなどの多くの製品に搭載され、ヒューマン・インタフェースとして使用されています。これら音声認識は、民生機器や産業機器においてコストをできるだけ抑えながら、より便利な機能を搭載したいというニーズから生まれたものです。また、視覚障害者や高齢者も容易に操作が可能となるため、重要な付加機能の1つとして注目されています。