概要
説明
リリース情報
| 対応デバイス | 対応する統合開発環境/ユーザガイド | 最新ver. | ||
|---|---|---|---|---|
| e² studio | IAR | Arm Keil | ||
| RA | e² stuidoプラグイン (Note1) | ダウンロード RA SC User Guide for MDK and IAR | V2025-12 | |
Note
- 統合開発環境e² studioに含まれます。
ターゲットデバイス
ビデオ&トレーニング
Configure the controlled current drive (CCD) feature in RA0L1 using the flexible software package (FSP) Smart Configurator to enable flexible current control and support LED brightness adjustment. The setup of CCD parameters and control settings is included, along with the operation for driving LEDs at varying intensity levels. Use of this feature for HMI applications is demonstrated through controlled current output and brightness variation.
詳細情報
機能
パートナー制IDE用のプロジェクトを作成
IAR Systems社製EWARMとArm社製Arm KEIL MDK用のプロジェクトを作成することができます。
TrustZone®プロジェクトの作成
TrustZone®に対応したプロジェクトを作成することができます。Trustzone®に対応していないプロジェクト(Flatプロジェクト)も作成できます。
TrustZone®に対応したデバイスの状態の読み出し/変更
TrustZone®に対応したデバイスの状態を読み出したり変更することができます。
RDPM(Renesas Device Partition Manager)でTrustZone®に対応したデバイスのDLMの確認や変更、メモリー・パーティションの設定、デバイスを工場出荷状態に戻すことができます。
端子設定
GUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について確認、解決することができます。
スレッドやオブジェクトなどの追加/設定
Stacksページでスレッド、FSPモジュールインスタンス、カーネルオブジェクトの追加/削除ができ、Propertiesビューでそれぞれのプロパティを変更することができます。
サポート
サポートコミュニティ
- Low-Power Flash Driver (r_flash_lp)の使い方について
こんにちは、Masaといいます。 Low-Power Flash Driver (r_flash_lp)を使用してRA2L1のコードエリアセルフプログラミングを考えています。 この ...
2023年7月27日 - スマートコンフィグレータ使用時のブート領域、フラッシュ領域の分割方法について
... についてご教授お願いいたします。 ---.fsyファイル(左:スマートコンフィグレータ未使用時、右:スマートコンフィグレータ ...
2022年2月16日 - スマートコンフィグレータの自動生成をカスタマイズしたい
... れていたので、試しにこれを直接修正してみましたが、 e2StudioのスマートコンフィグレータUIの「概要」に示されるバージョ ...
2022年6月20日
ナレッジベース
- RA ファミリ: WDTアンダーフロー発生をELC経由で端子出力する方法
... レベルに切り替える方法を説明します。 以下の設定をRAスマートコンフィグレータ上で行います。 端子アサイン[Pins]タ ...
- RAファミリ: CTSUドライバ/TouchミドルウェアのAPIをDeveloper Assistance から実装する方法
... しょうか。 回答 CTSU ドライバおよび Touch ミドルウェアのインスタンスは、RA スマートコンフィグレータではなく QE for Capacitive Touch ...
- e² studioのFSPプロジェクトをパートナー製IDEでビルド可能なRAまたはRZスマート・コンフィグレータのプロジェクトに変換する手順
RAまたはRZ SC v2022-07以降をインストールし、ヘルプメニューからQuick Start Guideを開き“From Existing e² studio Projects”の章をご覧ください。 適用製 ...
2024年6月4日