メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family. It is highly efficient, flexible and fully integrated with FSP, seamlessly working with other graphics components in the FSP such as D/2D, etc.

特長

  • Professional GUI library available free of charge (FOC) for RA MCU family
  • Source code upgrade option from SEGGER
  • Optimized for microcontroller-based systems
  • Simple to configure and integrate
  • Part of the FSP for RA MCU family
  • Visualization and debug tools available at no cost
  • Multilayer support in software and hardware
  • Automatic multiple buffering support
  • Supports all display types: LCD, TFT, LED, EPD
  • Utilizes the RA's TFT LCD controller and 2D graphics engine

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 117.05 MB
1件

サポートコミュニティ

  1. RX65N/RX72N emWin+AppWizardでJapanese Language Displayが出来るか調べてみることにしました(Is it available?)

    ... ら。SEGGER emWinグラフィックスライブラリ (RX MCUs)www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-partners/segger-emwin-graphics-library-rx-mcusRX Ecosystem Partner SolutionemWin - PROFESSIONAL ...

    2022年7月11日
  2. RX65N/RX72N emWin+AppWizardでJapanese Language Displayが出来るか調べてみることにしました(Is it available?)

    ... ら。SEGGER emWinグラフィックスライブラリ (RX MCUs)www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-partners/segger-emwin-graphics-library-rx-mcusRX Ecosystem Partner SolutionemWin - PROFESSIONAL ...

    2022年7月11日
  3. 「RX65N/RX651」の新ラインアップを発売、だそうですよ

    ... アップを発売~エンドポイントのシステム向けにフラッシュ機能の強化とHMIインタフェースを追加~www.renesas.com/.../news20171113.html

    2017年11月13日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: QRコード画像の生成方法

    ... loop */    while (1)    {        lv_timer_handler();        vTaskDelay(1);   /* FreeRTOS delay for task scheduling */    }} 参考文献emWin User Guide & Reference Manual QR Code (Sample) - SEGGER Knowledge Base QR Code - LVGL 9.3 documentationRA Flexible Software Package (FSP) | Renesas適用製品RA  English

    2025年9月17日
  2. RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。

    ... RXのemWinページ]https://www.segger.com/products/user-interface/emwin/add-ons/emwin-support-renesas-rx-mcu/※弊社 RX65NまたはRX72N Envision Kitのサンプルとなります。QE for ...

    2026年1月22日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。