メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本製品は、お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRXマイコン用FreeRTOSTMソフトウェアプラットフォームです。Renesas FreeRTOSは、Firmware Integration Technology (FIT)とスマート・コンフィグレータを使用することで、簡単にFreeRTOSTMを使用したアプリケーションを作成することが可能です。
詳細は GitHubのWiki をご参照ください。

特長

  • オープンソースのリアルタイムOSであるFreeRTOS™を使用したマルチタスクアプリケーションの開発が可能です。
  • リアルタイムOSとミドルウェア、デバイスドライバを組み合わせて使用できます。
  • RXマイコンの周辺機能をすぐに利用でき、お客様の試作検討期間を大幅に短縮できます。
  • FITを活用したアプリケーションはすべてのRXマイコンに流用でき、お客様製品の機種展開時にソフトウェア開発コストを大幅に削減できます。

ターゲットデバイス

Note: ターゲットデバイスの最新情報は、GitHub WikiページのSupported device をご参照ください。

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.01 MB
AI生成コンテンツ: e2 studio integrates a Partner OS Debugging Plug-in to enable RTOS-aware debugging for Renesas RX devices using FreeRTOS with IoT libraries. It allows developers to create FreeRTOS projects, view and manage RTOS resources such as tasks, queues, timers, and stacks during debugging sessions. The environment supports Renesas RX family devices with specific toolchains and debuggers, enhancing real-time OS resource visibility and control within the development workflow.
1件

サポートコミュニティ

  1. FreeRTOSにおけるタスクの遷移について

    ... itron準拠のOSではそのような動きはしなかった認識です) よろしくお願い致します。 ■環境 ・RX66N ・RX ファミリ Renesas FreeRTOS・e2studio ・CC-RX v3

    2023年4月24日
  2. FreeRTOSにおけるタスクの遷移について

    ... itron準拠のOSではそのような動きはしなかった認識です) よろしくお願い致します。 ■環境 ・RX66N ・RX ファミリ Renesas FreeRTOS・e2studio ・CC-RX v3

    2023年4月24日
  3. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    ... control-and-wireless-communication[以下へは辿り着いたもののその先が?]Bluetooth® Low Energy for RXファミリwww.renesas.com/jp/ja/application/technologies/bluetooth-low-energy-rx[顛末!]と思 ...

    2021年3月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (141件)

ナレッジベース

  1. e² studioでFreeRTOS(with IoT libraries)プロジェクトを作成する方法

    RXファミリ向けのFreeRTOS with IoT librariesのLTSパッケージがご利用できます。対応ボードはCK-RX65N-V2です。(LTS 202406はe² studio 2025-01以降で対応 ...

    2025年3月19日
  2. RXファミリ: ファームウエアアップデートの方法

    ... サンプルプロジェクトをダウンロードできます。「RXファミリ RX65N における Amazon Web Services を利用した FreeRTOS OTA の実現 方法(v202210.01-LTS-rx ...

    2026年6月3日
  3. FreeRTOS & AzureRTOS関連のサポートについて

    RXファミリでFreeRTOSまたはAzureRTOSの導入を検討しています。技術サポートをルネサスから受けられるのでしょうか?

    2024年3月6日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (10件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。