概要

Description

私たちは日常生活のさまざまな場面で、モータを搭載した機器に触れています。 これらの機器で発生する異常な振動は、点検が必要であることや、何らかの故障が差し迫っていることを示しています。 この異常振動は、モータ制御の中で検出する電流や回転速度などの情報や、オプションのMEMS振動センサやマイクロフォンによって検出できます。

このシステムのメリット:

  • リアリティAI 振動検出
    • ISO 10816クラスI(小型機械)への対応
    • 異常音の検出器
  • 予防保全
  • 自動故障検出

アプリケーション

アプリケーション

  • スマート公共インフラ
  • 発電機/タービン
  • HVAC
  • ファン

ニュース&ブログ

Whole Lotta Shakin’ Goin On ブログ 2023年4月27日
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう