概要
説明
CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットはWi-Fiモジュール(DA16600)を同梱しており、Ethernet通信にも対応しています。
また、FreeRTOS、AzureRTOS、ミドルウェアを使用したソフトウェア構造と、クラウド接続部分・OTAなどのアプリケーション例を提供します。クラウドコネクティビティ機器を効率的に開発し、市場投入までの時間を大幅に短縮するための理想的なプラットフォームになっています。
RXクラウドソリューション、およびルネサス クラウドソリューションで、本ソリューションの詳細を確認ください。
キット同梱品
- CK-RX65N v2 ボード
- US159-DA16600EVZ Pmod
- Type-A to Micro-B USBケーブル
- Type-A to Micro-B USBアダプターケーブル
- Type-C to Type-C USBケーブル
特長
- 主な機能
- Wi-Fi、 US159-DA16600EVZ Pmod
- Ethernet
- USBフルスピード (Host/Device)
- センサ:
- 湿度、温度
- 室内空気質
- 室外空気質
- 心拍数、血中酸素飽和度(SpO2)、呼吸数
- 気圧
- 加速度、ジャイロ、磁気MEMSマイクロフォン2個
- バッテリコネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- USB Type-C コネクタ
- 搭載MCU
- R5F565NEHDFBマイクロコントローラ
- 120 MHz、RX v2コア
- 2 MBコードフラッシュ、640 KB SRAM
- トラステッドセキュアIP(TSIP)
- 144ピン、LQFPパッケージ
- エコシステム
- MCUとPmodの電流測定ポイント
- USBまたは外部電源による5V入力
- USBシリアルコンバータ
- オンボードデバッガ (E2OB)
- 4つのユーザLED
- 1つのユーザボタン
- 2つのDigilent Pmod™ コネクタ (SPI/UART/I2C:Type6AとType2A)
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| RTK5CK65N0S08001BE | Active | 在庫あり | 1u | $60 | CK-RX65N v2 (Wi-Fi, Ethernet) |
| RTK5CK65N0S04000BE | Obsolete | 在庫あり | CK-RX65N v1 (Cellular LTE CAT-M1, Ethernet) |
ビデオ&トレーニング
このビデオシリーズは、CK-RX65N V2 で FreeRTOS with IoT librariesを使用する方法を説明します。CK-RX65N V2 を AWS IoT Core に接続し、MQTT メッセージを表示するための手順を提供します。
パート 1 では、AWS IoT Core と CK-RX65N V2 間の接続を確立して MQTT メッセージを有効にする方法に焦点を当てます。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2023年10月31日 |
ブログ 2023年9月11日 |
ブログ 2023年6月1日 |
ニュース 2023年4月6日 |
ブログ 2023年4月6日 |
ブログ 2023年3月28日 |
ブログ 2023年1月11日 |
ブログ 2022年7月29日 |
ブログ 2022年7月11日 |
ブログ 2022年6月15日 |
ニュース 2022年6月15日 |
ブログ 2022年3月15日 |
サポート
サポートコミュニティ
- CK-RX65NでOTAできない
こんにちは、haといいます。CK-RX65NでOTAのデモアプリケーションを実行しているのですが、エラーが出てOTAが実行されま ...
2023年4月26日 - CK-RX65N開発キットでのWifi接続方法について
... 確認を実施しております。 使用しているデモプロジェクト:ck_rx65n_wifi_da16xxx_baremetal_multiple_protocol 開発環境:e2 studio TCPサーバーでのデモを実施 ...
2025年1月8日 - Renesas Flash ProgrammerV3.03.01でCK-RX65Nへ接続できない
Renesas Flash ProgrammerV3.03.01を使ってCK-RX65Nへ接続しようとしているのですが、 エラー(E3000205): ツールのファームウェア更新に失敗しました ...
2023年4月18日
ナレッジベース
- RXファミリ: IoT評価キットのCK-RA6M5 またはCK-RX65Nを採用することでどの様な事ができますか?
CK-RA6M5 またはCK-RX65Nは、コネクティビティとしてルネサス製CAT M1モジュールであるRYZ014A を提供します。また、室内、室外、温湿度 ...
2022年6月9日 - Renesas RX65N Cloud Kit (CK-RX65N) を製品に組み込むことはできますか?
ユーザの開発/評価を目的としたキットであり、製品への組み込みは想定しておりません。
2026年2月9日 - RAファミリ: CK-RA6M5/CK-RX65Nを使用しています。同キット搭載の室外センサ(ZMOD4510)から00hのデータしか読めません。故障しているのでしょうか?
CK-RA6M5とCK-RX65Nに搭載されているZMOD4510(室外センサ)は、ウォームアップ時間が必要です。本時間は同センサの動作モードによ ...
2022年6月9日