概要
説明
Renesas RX65N Cloud Kitは、IoT機器開発者に最適な評価環境を備えた、RX65Nマイクロコントローラ搭載クラウド通信評価キットです。アマゾン ウェブ サービス(以降AWS)やMicrosoft Azure(以降Azure)へのWi-Fi接続を容易に実現し、IoT機器開発のスタートを支援します。
本キットにはWi-Fi通信モジュール、温度/湿度センサ、光センサ、3軸加速度センサ、シリアル通信用USBポート、デバッグ用USBポートが搭載されています。本キットからAWSやAzureにアップロードされたセンサデータ等を、クラウドサービス上で観測することができます。
また、統合開発環境e2 studioは、本キット向けに拡張を行っています。FreeRTOSおよびAzure RTOSのネットワークスタックや、コンポーネントライブラリの設定、ソースコードの生成を e2 studioで行うことが可能です。
本キットに搭載されているRX65Nマイクロコントローラは、IoTエッジデバイス向けに最適なHMI(Human Machine Interface)機能やセキュリティ機能を有した次世代汎用MCUです。デュアルバンク機能、トラステッドセキュアIPが内蔵されているため、セキュアなクラウド通信およびファームウェアの更新を簡単強固に実現可能です。
※「Renesas web dashboard」は、AWSもしくはAzureのサービスで代替できることから、2022年に提供を終了いたしました。
クラウド接続サンプルプログラム
特長
- 安全/確実にクラウドサービスへ接続可能
- Renesas RX65N Cloud Kitとクラウドサービスが提供するリアルタイムOSの組み合わせで、以下の認定を取得済み。
- AWS FreeRTOS認定
- Microsoft Azure RTOS認定
- Renesas RX65N Cloud Kitとクラウドサービスが提供するリアルタイムOSの組み合わせで、以下の認定を取得済み。
- IoT機器のプロトタイピングを支援
- 編集/デバッグ可能なAWSおよびAzure通信サンプルプログラムを無償提供。
- アプリケーションノートでサンプルプログラムの動作を理解。
- 実製品開発工数削減
- サンプルプログラムは、クラウドサービスが提供するリアルタイムOSがベース。FreeRTOS およびAzure RTOS カーネル向けに開発された既存ツールの大規模なエコシステムを活用可能。
- クラウドサービス提供のリアルタイムOSに組み込まれたソフトウェアライブラリで、一般的に必要な IoT 機能をデバイスに簡単にプログラミング可能
様々なプログラムを使ってクラウド通信を評価
- ベーシックなAWS通信プログラム
- "Hello World"のテキストメッセージを一定間隔でAWS Cloudに送信
- FreeRTOS認定取得済み
- Wi-Fi無線通信
- センサ等のデータをAWS CloudにアップロードしDashboardで観測するプログラム
- ボード上の3つのセンサデータをAWS Cloudに一定間隔で送信
- Dashboard上でセンサデータを観測
- Azure IoT Plug and playの認定を取得済みプログラム
- コーディング無しにAzure Centralに接続し、センサデータをダッシュボードで観測
- センサ等のデータをMicrosoft AzureにアップロードしてAzure IoT Explorer のTelemetryで観測するプログラム
- Azure Cloudに対しMCUの温度データを一定間隔で送信
- Azure IoT Explorer のTelemetryでセンサデータを観測
- IoT機器開発に活用できる様々なサンプルプログラム
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Microsoft社のAzure RTOSをRX65N Cloud Kit上で動作させ、Azure IoT Hubへ接続し、センサデータを表示するまでのチュートリアルビデオです。
本開発環境セットアップ編では、本チュートリアルで使用する開発環境の入手・インストール方法を紹介します。
動画内で紹介するツールは以下リンクよりダウンロード可能です。
- Renesas e2 studio (with GCC Compiler) : https://www.renesas.com/software-tool/e-studio
- Azure IoT Explorer : https://github.com/Azure/azure-iot-explorer/releases
- Git : https://www.git-scm.com/downloads
- npm (Node Package Manager) : https://nodejs.org/
- Tera Term : https://teratermproject.github.io
*次のビデオ
- Azure RTOS チュートリアル(2/3) RX65N Cloud Kit : プログラムセットアップ編
- Azure RTOS チュートリアル(3/3) RX65N Cloud Kit : Azureクラウド操作編
本動画で紹介するアプリケーションノートは、こちらより入手できます:RX65N グループ RX65N Cloud kit でAzure RTOS を用いてセンサデータを可視化する方法 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月11日 |
ブログ 2022年3月15日 |
ブログ 2021年10月26日 |
ブログ 2021年6月10日 |
ブログ 2020年6月16日 |
サポート
サポートコミュニティ
- RX65N Cloud kitにおけるOTA方法について
現在、RX65N Cloud kitでAWSを用いたOTAを行いたいと思っています。 OTAに関するドキュメントはRSKに関する事しか書かれておら ...
2020年11月16日 - RX65N Cloud kitにおけるOTA方法について
現在、RX65N Cloud kitでAWSを用いたOTAを行いたいと思っています。 OTAに関するドキュメントはRSKに関する事しか書かれておら ...
2020年11月16日 - RX65N_OTAデモ:Failed to establish new MQTT connection
... 新版がビルド通れないので、旧バージョンを使用。 使用基板:RX65N Cloud Kit 2MB アプリケーションノートR01AN5549JJ0102から2-2-⑧まで進ん ...
2022年10月19日
ナレッジベース
- Renesas RX65N Cloud Kitを使用してAWS Cloudに接続する場合、AWSのアカウントを作成する必要がありますか?
はい。ルネサスではご用意しておりません。ユーザ様各自でAWSアカウントをご用意ください。
2019年8月20日 - Renesas RX65N Cloud Kit (CK-RX65N) を製品に組み込むことはできますか?
ユーザの開発/評価を目的としたキットであり、製品への組み込みは想定しておりません。
2026年2月9日