メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ルネサスは、低コストで立ち上げまでの時間を短縮できる量産テストおよびプログラミングユニットを提供しています。 コネクティビティ・プロダクション・ライン・ツール(PLT)は、ルネサス・コネクティビティICを中心としたユニットのボリューム・テストとプログラミングのスループットを向上させるための柔軟なプラットフォームです。

Connectivity PLTは、複数のテスト対象デバイス(DUT)のメモリ操作を並行してテスト、キャリブレーション、および実行するように設計されています。 それぞれに8つのテストサイトを備えた最大4つのPLTボードをデイジーチェーン接続して、32の同時テストサイトをサポートできます。

特長

  • 最大32の並列プログラミングとテスト
  • OTP/Flash/eFlashのプログラミングの柔軟性
  • 統合の容易さ:CLIツールが付属
  • モジュラーアプローチ: Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、DECT
  • 含まれるテスト:
    • Xtalトリミング
    • センサーテスト
    • GPIOテスト
    • RSSIテスト
    • 電流測定
    • 多く
  • カスタマイズ可能なテストステップ

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 42.02 MB
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 9.11 MB
The Connectivity Production Line Tool Manual provides comprehensive guidance on the setup, configuration, and operation of the Renesas Connectivity Production Line Tool (PLT). These manuals detail both the hardware and software components of the PLT system, offering step-by-step instructions for installation, initialization, and troubleshooting. It covers Core and Database Services, communication error fixes, and demo mode for visual setup without execution. Designed for production use, it ensures reliable, efficient deployment of connectivity testing workflows.
リリースノート PDF 585 KB
The Connectivity Production Line Tool (PLT) Release Note summarizes the release of the Connectivity PLT, detailing new features, known issues, and limitations introduced in the current version. It supports production testing and programming for Renesas devices and includes updates to hardware support, software functionality, and integration capabilities. The release notes also outline versioning rules and compliance information.
クイックスタートガイド
The Connectivity Production Line Tool (PLT) User Guides provide technical documentation for deploying and operating Renesas' production test tools across Bluetooth Low Energy SoC platforms, such as the DA1453x. They detail the command-line interface (CLI) used on Windows for UART communication with devices running test firmware supporting Bluetooth SIG HCI commands and proprietary extensions. The guides also cover binary integration, setup, and hardware configuration to streamline testing and accelerate Bluetooth LE product delivery.
3件

関連ボード&キット

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.29 MB
1件

ニュース&ブログ

サポートコミュニティ

  1. e-AI フォーラム開設しました

    ... AIの機能は特定分野に偏るのではなく,"実世界"を把握するツールとし て,広く一般的に使われていくと考えておりま ...

    2017年7月13日
  2. RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

    ... ートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーション ...

    2021年4月15日
  3. CS+3デバッグツールの不具合?

    ... ドも返ってこないみたい? 尚、以上の不具合はRS+3デバッグツールのプロパティで「トレース機能を有効にする」をONに ...

    2015年5月4日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (11件)

ナレッジベース

  1. 外部バスに接続されたフラッシュメモリへのダウンロードは可能か [RX]

    ... もなう機能(メモリウィンドウでのフラッシュの書き換え、ソフトウェアブレーク)は使用できません。ダウンロード時 ...

    2025年3月21日
  2. デバッグ時には正常動作するプログラムが単体では動作しない [RX]

    ... レジスタ設定がない場合も動作してしまいます。ソフトウェアスタンバイモードを使用している場合、ソフトウェア ...

    2024年5月14日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。