概要
コネクティビティPLTコンパニオンボードは、PLTセットアップのセルフテストに使用され、正確な結果と信頼性の高いテスト実行を保証します。 VDUT、VDDIO、AIN、UART/GPIOなどの主要な信号が仕様内で機能していることを検証します。
このボードは、ランプアップ時間を短縮し、生産コストを削減するように設計されたConnectivity Production Line Toolソフトウェアをサポートしています。 コンパニオンボードは、ボリュームテストを開始する前にハードウェアを検証することで、スループットを向上させ、テストプロセス全体を通じて信頼性を維持するのに役立ちます。
特長
- 最大32の並列プログラミングとテスト
- OTP/Flash/eFlashのプログラミングの柔軟性
- 統合の容易さ:CLIツールが付属
- モジュラーアプローチ: Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、DECT
- 含まれるテスト:
- Xtalトリミング
- センサーテスト
- GPIOテスト
- RSSIテスト
- 電流測定
- 多く
- カスタマイズ可能なテストステップ
サンプル&ご購入
RTKRQ00011S00000BJ
アクティブ拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
接続性生産ラインツール8サイトメインボード
RTKRQ00100C00000BJ アクティブ
Connectivity Production Line Tool (PLT) 8サイトメインボードは、ルネサスコネクティビティデバイスの生産テストの出発点です。 独自のRFテストユニット(RFTU)を提供する予定がある場合に最適です。
このボードは、Connectivity PLTソフトウェアと組み合わせることで、最大8台のデバイスの並列テストをサポートし、デイジーチェーン接続して最大32のテストサイトまで拡張できます。 ランプアップ時間の短縮、スループットの向上、生産コストの削減に役立ち、効率的で大量のテストに最適な選択肢となります。