メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このBluetooth® Low Energy(LE)RFテストユニット(RFTU)を使用すると、ルネサスのコネクティビティ生産ラインツール(PLT)を使用して、本番環境でBluetooth® LEデバイスをテストできます。 Connectivity Production Line Toolソフトウェアは、大量生産でテストを実行するように設計されています。 Bluetooth® LE RFTUを搭載したPLTは、高いテストスループットを実現しながら、低コストでルネサスのBluetooth® LEデバイスの生産を増強することができます。 キットの内容には、DA14695開発キットとフラッシュ済みのConnectivity PLT RFTUソフトウェアが含まれています。

 

特長

  • 最大32の並列プログラミングとテスト
  • OTP/Flash/eFlashのプログラミングの柔軟性
  • 統合の容易さ:CLIツールが付属
  • モジュラーアプローチ: Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、DECT
  • 含まれるテスト:
    • Xtalトリミング
    • センサーテスト
    • GPIOテスト
    • RSSIテスト
    • 電流測定
    • 多く
  • カスタマイズ可能なテストステップ

サンプル&ご購入

Connectivity Production Line Tool RF Testing Unit

RTKRQ00001S00000BJ

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

接続性生産ラインツール8サイトメインボード

RTKRQ00100C00000BJ アクティブ

Connectivity Production Line Tool (PLT) 8サイトメインボードは、ルネサスコネクティビティデバイスの生産テストの出発点です。 独自のRFテストユニット(RFTU)を提供する予定がある場合に最適です。

このボードは、Connectivity PLTソフトウェアと組み合わせることで、最大8台のデバイスの並列テストをサポートし、デイジーチェーン接続して最大32のテストサイトまで拡張できます。 ランプアップ時間の短縮、スループットの向上、生産コストの削減に役立ち、効率的で大量のテストに最適な選択肢となります。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。