メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ルネサスは、低コストで立ち上げまでの時間を短縮できる量産テストおよびプログラミングユニットを提供しています。 コネクティビティ・プロダクション・ライン・ツール(PLT)は、ルネサス・コネクティビティICを中心としたユニットのボリューム・テストとプログラミングのスループットを向上させるための柔軟なプラットフォームです。

Connectivity PLTは、複数のテスト対象デバイス(DUT)のメモリ操作を並行してテスト、キャリブレーション、および実行するように設計されています。 それぞれに8つのテストサイトを備えた最大4つのPLTボードをデイジーチェーン接続して、32の同時テストサイトをサポートできます。

特長

  • 最大32の並列プログラミングとテスト
  • OTP/Flash/eFlashのプログラミングの柔軟性
  • 統合の容易さ:CLIツールが付属
  • モジュラーアプローチ: Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、DECT
  • 含まれるテスト:
    • Xtalトリミング
    • センサーテスト
    • GPIOテスト
    • RSSIテスト
    • 電流測定
    • 多く
  • カスタマイズ可能なテストステップ

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

  1. e-AI フォーラム開設しました

    ... AIの機能は特定分野に偏るのではなく,"実世界"を把握するツールとし て,広く一般的に使われていくと考えておりま ...

    2017年7月13日
  2. RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

    ... ートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーション ...

    2021年4月15日
  3. CS+3デバッグツールの不具合?

    ... ドも返ってこないみたい? 尚、以上の不具合はRS+3デバッグツールのプロパティで「トレース機能を有効にする」をONに ...

    2015年5月4日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (11件)

ナレッジベース

  1. 外部バスに接続されたフラッシュメモリへのダウンロードは可能か [RX]

    ... もなう機能(メモリウィンドウでのフラッシュの書き換え、ソフトウェアブレーク)は使用できません。ダウンロード時 ...

    2026年8月31日
  2. デバッグ時には正常動作するプログラムが単体では動作しない [RX]

    ... レジスタ設定がない場合も動作してしまいます。ソフトウェアスタンバイモードを使用している場合、ソフトウェア ...

    2024年5月14日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。