Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

スマートフォンで簡単実行! IoT製品からローカル機器まで、Bluetooth LEを使ったOTA(Over-the-Air)ファームウェアアップデート

~ファームウェアアップデートの実装をサポートするソリューション、サンプルプログラムの使い方をご紹介します~ 

Image
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ, RL78ファミリ, DA1453x

開催日時/会場

2026年  5月 26日(火)14:00~16:00 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • ファームウェアアップデートに興味のある方、製品への実装を検討中の方
  • ファームウェアアップデートとは何か、基本的な知識や動作を学びたい方
  • BluetoothLEを使ったOTA(Over the Air)ファームウェアアップデートに興味のある方
  • IoT機器開発を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基礎知識、C言語でのプログラミング経験(マイコン入門コース、組み込みC言語 修了レベル)

内容

組み込み機器やIoT製品の付加価値向上・セキュリティ確保において、ファームウェアアップデートは重要な要素です。
出荷後の不具合修正 / 機能追加 / セキュリティ脆弱性への対処など、市場投入後からEoLまでの一貫したライフサイクルを支えるファームウェアアップデートについて、本セミナーでわかりやすく解説いたします。

本セミナーではソリューション紹介に加え、Bluetooth LE(以降、BLE)を使用したOTA(Over the Air)ファームウェアアップデートサンプルプログラムの使い方をハンズオン形式で解説いたします。
スマートフォン用サンプルアプリケーションも提供しており、お手持ちのスマートフォン(Android)から簡単にMCUのファームウェアアップデートが可能です。

本セミナーを受講すれば、以下の知識を深めることができます。

  • ファームウェアアップデート、Bluetooth LEの基礎
  • ファームウェアアップデートの実装を容易にするソリューション
  • Bluetooth LE対応開発支援ツール QE for BLEの概要
  • スマートフォンを利用したOTAファームウェアアップデートサンプルの使い方

ファームウェアアップデートやBLE通信、OTAに初めて触れる方にもわかりやすい内容となっており、製品への導入を検討されている方に最適なセミナーです。

カリキュラム

  1. はじめに(セミナ概要)
  2. ファームウェアアップデートとは
  3. ファームウェアアップデート関連ソリューションの紹介
  4. Bluetooth LEを使ったファームウェアアップデート
  5. ハンズオン
    下記アプリケーションノートの紹介および動かし方
    RX Family Renesas Firmware Update Over the Air (FOTA) Sample Program With Bluetooth Low Energy DA14535/DA14531 Rev.1.00 (PDF)
  6. Q&A

※本セミナのハンズオンではRXファミリ向けアプリケーションノートを使用します。
RL78をご利用の場合は、下記のアプリケーションノートをご参照ください。
RL78 Family Renesas Firmware Update Over the Air (FOTA) Sample Program With Bluetooth Low Energy DA14535/DA14531 Rev.1.00 (PDF)

※演習は講師が一連の流れと解答をデモストレーションさせていただきます。お手元に開発環境のご準備が無くても受講可能です。
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
※また終了時間は早くなる可能性があります。

受講者演習環境

講師説明環境

  • 受講者演習環境と同じ(講師の環境はWindows11です)

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2026年  5月 26日(火)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

IoTエンドポイントとAWSクラウドの接続方法を習得!AWS IoT 入門編

Image
使い方説明

【開催場所】 オンライン

【受講料】  無料

マイコン入門

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  37,400円(税込)