このウイニングコンビネーションは、5G基地局に搭載されるビームフォーミングアレイのRF/アナログサブセットです。 このシステムは、アンテナアレイに送られる送信信号と受信信号をフィルターとビームフォーミングIC「F52x8シリーズ」を介して調整します。 アップ/ダウンコンバータIC「F5728」は、データ内容とキャリア周波数をミックスして、エンドポイントに適切に送信するために使用されます。 また、このICは受信信号を復調してデータ内容を分離し、インタープリターします。 8V97003のシンセサイザにより、スペクトラム拡散を利用することができます。 8V19N882は、スプリアス高調波やスペクトルブリードを防ぎ、システムにピュアな基準クロックを供給するために、ジッタ減衰機能を備えた精密なクロックジェネレータです。 システムにピュアなクロックを供給するために、低ノイズ特性のLDO「RAA214020」を採用しています。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション: