Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

はじめてのe² studio-RX ~試してみよう初心者でも迷わないはじめの一歩~

~どのようにプロジェクトを作るのかからデバッグに必要な便利機能までe² studioの魅力をぎゅっとまとめました~ 

Image
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

2026年  5月 28日(木)14:00~16:00 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • デバッグ初心者の方
  • これからe² studioを使用して開発を始める方
  • RXの開発手順を理解されたい方

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基礎知識、C言語でのプログラミング経験 (マイコン入門コース、組み込みC言語 修了レベル)
  • 簡単なデバッグ知識 (ブレーク/ステップとは何か)

内容

e² studioを使いこなす第一歩!

統合開発環境 e² studio は、プロジェクト作成時にスタートアッププログラムや割り込みプログラムのスケルトンなど、開発に必要なファイルを自動生成してくれる便利なツールです。
本セミナーでは、e² studioが生成するファイルの構成、デバッグに役立つ機能、入力支援や膨大なマニュアルから必要な情報を素早く探し出す方法など、開発をもっとスムーズにする機能を、FPB-RX261をターゲットに実習を通して学びます。
他の評価ボードをお持ちの方、評価ボードをお持ちでない方もご安心ください。他の評価ボードでも使い方は同じです。また、解説を聞くだけでも、e² studioで「何ができるのか」をしっかり理解できる内容になっています。

FPB-RX261評価ボード プレゼント企画

さらに、ボードプレゼントにお申込みいただいた方には、数量限定でFPB-RX261評価ボードをプレゼント!
事前に環境を整えて、一緒にe² studioの魅力を体験してみませんか?

ボードプレゼント参加資格は以下の2点を充たした方が対象です。
・プレゼント参加期限: 4月15日(水) 23:59までのセミナーお申込み
・セミナー申込時アンケートのQ06 ボードの送付を希望しますか? に「希望する」を選択

当選者の方 (配布数には数に限りがあります) には、4月22日(水) までにボードの送付先などの登録方法をご案内するメールをお送りします。

このメールを受け取られた方で、送り先をご登録いただきました方 (登録期限もこのメールに記載します) にボードを配布いたします。
なお、プレゼントに関し個別のお問い合わせには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

ボードプレゼント企画へ多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。
応募締切(~4/15)を迎えましたため、ボードプレゼントのご応募受付は終了いたしました。
なお、セミナー自体は開催前日までお申込み可能です。引き続き、皆さまのご参加をお待ちしております。

カリキュラム

  1. e² studioによる開発手順
  2. 演習デモ(動画を止めながら各自演習して頂くことも可能です)
    • プロジェクトの生成
      〇マイコン/コンパイラオプション/エミュレータの指定方法 〇開発を楽にする便利機能 〇マニュアル参照機能
    • 各種デバッグ機能ご紹介
      〇基本的なデバッグ機能 〇実行/ブレークポイント/ステップイン/ステップオーバー 〇メモリ参照/レジスタ参照/IOレジスタ参照/変数参照

※演習は講師が一連の流れと解答をデモストレーションさせていただきます。お手元に開発環境のご準備が無くても受講可能です。
※効率よく学習いただけるように一部の内容は後日動画として公開します。
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
※また終了時間は早くなる可能性があります。

受講者演習環境

講師説明環境

  • 受講者演習環境と同じ(講師の環境はWindows11です)

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2026年  5月 28日(木)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

組み込みC言語入門~文法編~

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  37,400円(税込)

マイコン入門

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  37,400円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~

中級

【開催場所】 オンデマンド

【受講料】  37,400円(税込)