メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

デバッグMCUボードは、エミュレータとユーザシステムをインサーキット接続するためのボードです。より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。

ターゲットデバイス

サポートコミュニティ

  1. RA6M5 をUSBでデバッグできるようにするには

    ... グ MCUが必要なのでしょうか? 制作する基板は、e2studioとUSBケーブルだけでソフト書込+デバッグをできる状態にしたいです。

    2023年8月2日
  2. 入門用に今も健在78K0S

    ... 手できるのは有り難いと思います。 新人教育用に作成したボードの写真をご紹介します。 (1) MCUボード   タクトスイッチ ...

    2012年1月25日
  3. 評価ボード(QB-R5F10BMG-TB)デバッグ時一定間隔でリセットされる

    お世話になりますikkiです。 評価ボード(QB-R5F10BMG-TB) RL78/F13 開発環境: e2-studio7.4 toolChain: Renesas CC-RL Cデバッグツール: e2-Lite 現象: 簡単なプロ ...

    2019年8月21日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (672件)

ナレッジベース

  1. SH/Tinyシリーズは、AUD(Advanced User Debugger)デバッグに対応しているか

    ... ます。 E10A-USB(AUD機能有り版:HS0005KCU02H)とデバッグMCUボードを使用する。デバッグMCUボードについては、 デバッグMCUボードの紹介 ペ ...

    2021年11月25日
  2. エミュレータとの通信に使用しているマイコン端子とマルチプレクスになっている端子機能をデバッグすることは可能か

    ... イコン用のデバッグMCUボードがある場合デバッグMCUボードを使用することで全てのマイコンの端子機能をデバッ ...

    2021年11月18日
  3. SH7147, SH7125のデバッグでタイムアウトまたはError H-UDI boot が発生する

    ... バッグMCUボードは動作しません。 電源は供給されているかデバッグMCUボード上の電源選択スイッチがEXTERNALの場合外部 ...

    2021年12月7日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (14件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。