概要
説明
従来の料金所では、ドライバは現金やカードで手作業で支払うために停車するので交通の流れが遅くなり、渋滞の原因となります。 道路通行料自動徴収(ETC)システムは、有料道路、HOVレーン、有料橋、有料トンネルを利用する車両に自動的に課金する無線システムを使用することで、この問題を解決します。 プロセスを合理化することで、このETCシステムは、手作業による料金徴収に代わる、より迅速で効率的な代替手段を提供します。
このシステムのメリット:
- オフライン位置バックアップによるライブ車両追跡は、信頼性の高いデータ収集を保証します。
- GNSS道路課金システムは、正確な課金のために有料道路網の走行距離を測定します。
- 手作業による料金支払いの必要性をなくすことで、交通の遅れを減らします。
- ETCレーンは、従来の料金所と並行して運用できるため、柔軟性があります。
- 電子料金システムは、有人料金所よりも費用対効果が高いものです。
- 現在のArm® Cortex®-Mシリーズで最もエネルギ効率の高いCPUであるArm Cortex-M23 MCUを搭載しています。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Bluetooth Low Energy
製品
Flash
製品
GreenPAK Level Shifter
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC LDO
製品
MCU
製品
リファレンス・デザイン
Exiting Interactive Block Diagram