このウイニングコンビネーションは、5G基地局に搭載されるビームフォーミングアレイのRF/アナログサブセットです。 このシステムは、アンテナアレイに送られる送信信号と受信信号をフィルターとビームフォーミングIC「F52x8シリーズ」を介して調整します。 アップ/ダウンコンバータIC「F5728」は、データ内容とキャリア周波数をミックスして、エンドポイントに適切に送信するために使用されます。 また、このICは受信信号を復調してデータ内容を分離し、インタープリターします。 8V97003のシンセサイザにより、スペクトラム拡散を利用することができます。 8V19N882は、スプリアス高調波やスペクトルブリードを防ぎ、システムにピュアな基準クロックを供給するために、ジッタ減衰機能を備えた精密なクロックジェネレータです。 システムにピュアなクロックを供給するために、低ノイズ特性のLDO「RAA214020」を採用しています。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。