概要
GreenPAK™ DIP開発ボードは、ブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK Designerソフトウェア(Go Configure™ Software Hubに組み込み済み)と連携して動作し、設計者が数分でカスタムサンプルをプログラムし、GreenPAKプロジェクトを回路内でテストすることを可能にします。
キットにはDIP開発ボード、USBケーブル、クイックスタートガイドが含まれます。
DIPプロトボードは別途ご注文ください。
特長
- USBインタフェース
- MacOS、Windows、Linuxに対応
- プログラミングとエミュレーション
- 外部試験装置に接続するためのゲート付き拡張ヘッダ
使用製品
サンプル&ご購入
SLG4DVKDIP
新規採用非推奨品| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8542.39.0090 |
拡張ハードウェア
GreenPAK SLG46108 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46108V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46108プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46110 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46110V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46110プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(45mm x 105mm)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46116 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46116V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、放電ICなしのP-FETパワースイッチを備えたSLG46116プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46117 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46117V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、放電IC付きのP-FETパワースイッチを備えたSLG46116プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46120 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46120V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46120プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46120 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46121V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、デュアル電源ICを備えたSLG46121プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 このボードは、先行開発ボードで使用するためにSLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ × 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46140 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46140V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46140Vプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46517 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46517M-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンと2つのP-FETパワースイッチを備えたSLG46517プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.20インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46533M 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46533M-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46533Mプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46533V 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46533V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46533Vプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46534 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46534V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンICを搭載したSLG46534プログラマブルミックスドシグナルマトリクスを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ × 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46535 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46535V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンとデュアル電源ICを備えたSLG46535プログラマブルミックスドシグナルマトリクスを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ × 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46536 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46536V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46536プログラマブルミックスドシグナルマトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46537(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46537V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンICを搭載したSLG46537Vプログラマブルミックスドシグナルマトリクスを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46538(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46580V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンとLDOを搭載したSLG46580プログラマブルミックスドシグナルマトリクスICを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.33インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザーは... 続きを読む
GreenPAK SLG46620(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46620V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46620プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46621 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46621V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、デュアル電源ICを備えたSLG46121プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は... 続きを読む
GreenPAK SLG46721 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46721V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46721プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPA DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46722 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46722V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46722プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPA DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46811 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46811V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46811プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46824 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46824V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、システム内プログラマビリティを備えたSLG46824プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46826 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46826V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、システム内プログラマビリティICを備えたSLG46586プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46855-A 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46855AP-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46855-A AEC-Q100グレード2対応の自動車用プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 このボードは、GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、FCQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は... 続きを読む
GreenPAK SLG46855 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46855V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46855プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46867 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46867M-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、デュアル電源ICを備えたSLG46867プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、MSTQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG47004 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47004V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47004 AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43×1.67インチと小型で、20ピンDIPパッケージを採用し、ピン間隔は0.3インチです。... 続きを読む
HVPAK SLG47105 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47105V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47105高電圧プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(HVPAK™)を使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.20インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。
HVPAK SLG47115 20ピン DIPプロトタイピングボード
SLG47115V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47115高電圧プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC(HVPAK™)を使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.20インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
Go Configure™ Development Board
Go Configure Development Board向けGreenPAK Extension Card
ビデオ&トレーニング
Discover GreenPAK™, a configurable mixed‑signal IC platform that replaces discrete logic and streamlines system design. By combining analog, digital, and power functions in a compact, low‑power device, GreenPAK enables fast customization through an intuitive GUI without added complexity. Engineers can reduce BOM cost, lower power consumption, simplify PCB routing, accelerate time‑to‑market, and take advantage of in‑system configurability, making GreenPAK a strong fit for building smarter and more efficient designs across a wide range of applications.
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- Go Configure™︎ Software Hubについて
教えて下さい GreenPAKを開発ボードで動作させる場合に、入力信号を別のGreenPAKの 開発ボードで作成して動かしたいが、うまく ...
2023年5月19日 - 部品選定について
お世話になります。 セミナーを受講しGo Configure Software Hub を使用しているのですが、どの程度の規模の回路が組めるのですか? 現 ...
2023年10月18日