ヒューマノイドロボットの分野は、今世紀において最も成長が期待される、広がりの大きいイノベーション領域の一つです。AI、組み込みコンピューティング、センシング、モーションコントロール、電力効率の各分野で同時に技術革新が進み、市場は今後10年にわたり毎年倍増するとの予測もあります。しかも、長期的な見通しはさらに明るく、2050年までにヒューマノイドロボットの導入台数は10億台に達する可能性さえあります。
ルネサスにとって、これは単に「新製品カテゴリが登場した」という以上の意味があります。複数の基盤技術の交点に位置するルネサスは、ヒューマノイドロボット事業がAI進化の次なる段階を牽引すると確信しています。
過去10年間、テクノロジ業界の関心の多くは、いわゆる「インテリジェントエッジコンピューティング」に向けられてきました。AIモデルがエンドデバイスに近づいたことで、応答速度が向上し、レイテンシが減少し、クラウド接続への依存度が低下しました。ヒューマノイドロボットは、その進化の次の段階である「フィジカルAI」を体現するものです。

フィジカルAIとは、AIの活用領域が物理世界へと拡張されたものであり、従来のAIアプリケーションとは異なるモデルで動作します。
生成AIチャットボットは、間違った回答を返すことがあります。レコメンデーションエンジンは、不適切な提案をすることがあります。しかし、現実世界で動作するヒューマノイドロボットには、そのような余裕はありません。ロボットが下すあらゆる判断は、動作、物体の操作、人とのインタラクションを通じて、現実世界に直接的な影響を及ぼします。また、そのすべてにおいて求められる安全基準を維持しなければなりません。ロボットシステムは、環境を継続的に認識し、判断を下し、決定論的かつ低レイテンシの応答性をもって動作を実行する必要があります。
この移行は、アーキテクチャ上の重大な課題をもたらします。クラウドリソースは学習やアップデート、フリート学習(複数台のロボットからの共同学習)、および上位レベルの計画立案を担うことはできますが、ヒューマノイドロボットは、重大な意思決定を即座に行わなければならない局面で、クラウドベースの「脳」に完全に頼ることはできません。AIの知能処理が機械側へと移っていくにつれ、バランス、動作、知覚、安全性といった機能には、エッジでのローカル処理が必要となります。
そのためには、クラウドコンピューティングとエッジベースの意思決定を組み合わせた、分散型の知能モデルが必要となります。そしてルネサスは、この分野で重要な役割を担うことになるでしょう。

フィジカルAIがゲームチェンジャーとなる理由
フィジカルAIの台頭により、議論の対象、そしてビジネスチャンスは、半導体の枠をはるかに超えて広がっています。
今日のAIに関する議論の大部分は、プロセッサやアクセラレータに関するものです。ヒューマノイドロボットには確かに強力な演算リソースが必要ですが、それははるかに大きなシステムを構成する一要素にすぎません。あらゆるロボットは、周辺環境を認識し、データを解釈し、動作を制御し、電力を管理し、人や物体と安全かつ確実にやり取りする必要があります。
こうした現実は、センシング、処理、接続性、アクチュエーション、パワーマネジメント、機能安全、ソフトウェア、開発ツールにまたがる協調システムとしてフィジカルAIが機能する、フルスタックの事業機会を生み出します。
ルネサスにとって、これは決して新しい課題ではありません。当社が数十年にわたり培ってきた技術力が融合する領域なのです。
当社の専門知識は、産業オートメーション、車載用電子機器、先進運転支援システム、モータ制御システム、組み込みプロセッシング、センシング技術、パワーマネジメント、そして製造現場の安全システムなど多岐にわたります。これらの技術は、ヒューマノイドロボットや、フィジカルAIの独自の要件に直接応用可能です。

4つの領域で複雑性を紐解く
複雑性は、ヒューマノイドロボットを特徴づける本質的な要素の一つです。これに対処するには体系的なアプローチが必要です。ルネサスは、「ブレイン&モーション」、「センシング」、「アクチュエーション」、「パワーマネジメント」という相互に関連する4つの領域を軸として事業を編成しています。
「ブレイン&モーション」は、エッジAIと決定論的なリアルタイム制御を組み合わせ、レイテンシ、メモリ、演算リソース、消費電力といった厳しい制約条件のもとで動作します。これにより、ロボットは情報を解釈し、リアルタイムで動作を協調させることができるようになります。
「センシング」は、現実世界からの情報を取得して解釈します。ヒューマノイドロボットの場合は、力、触覚、周辺環境を測定するセンサに加え、視覚システム、慣性センサ、位置センサからの情報を同期して入力することが必要となります。これらの入力は、高い精度と最小限のレイテンシで取得しなければなりません。
「アクチュエーション」は、知能を動作へと変換します。モータ制御用マイコン、ゲートドライバ、パワーデバイス、フィードバックループ、制御アルゴリズムを組み合わせることで、正確で応答性の高い動作を実現します。
「パワーマネジメント」は、ますます高度化するロボットが効率的かつ確実に動作できるようにします。バッテリ管理、電力変換、充電システム、放熱の最適化、分散型の電力供給により、ロボットの動作と自律性を確保します。
ルネサスは、これらの領域をそれぞれ相互に依存し合うサブシステムと捉え、統合された一つのまとまったシステムとして連携動作させる必要があると考えています。課題は、個々の技術的問題をどう解決するかではなく、各サブシステムが全体の中でどのように連携し、互いに影響を及ぼし合うかを理解することにあります。

これまでのイノベーションを基盤に

ルネサスが産業用ロボット分野で積んできた経験は、高精度なモーション制御、位置センシング、リアルタイムのシステム管理の強固な基盤となっています。ルネサスは、精度、効率、信頼性が最も重視されるロボットアームやその他の自動化システムの設計において、長年にわたる専門知識を有しています。こうした要件は、ヒューマノイドの関節や四肢にもそのまま当てはまります。
同様に、当社の車載開発の専門知識も、ヒューマノイドシステムに直接応用できます。現代の車両を実現する過程で培った知見を、フィジカルAIアプリケーションへと展開しているのです。
業界横断的な知識の移転により、ルネサスは全く新しい技術体系を一から開発することなく、実証済みの能力を新たなロボット分野の要件に適用できます。これは大きな優位性となっています。

コンポーネントからシステムへ
もう一つの重要な転換は、個々の半導体部品から、ロボット向けの一体化されたサブシステムへの移行です。顧客は、複雑さを軽減し、導入を加速させるために、リファレンスデザイン、ソフトウェアフレームワーク、開発環境、シミュレーションツール、および実装ガイダンスを必要としています。
ルネサスは、器用な動きを実現するロボットハンド、サーボモータ制御システム、センシングアーキテクチャ、高性能ビジョン、ロボット開発キット、コンプライアンス対応と導入を加速する安全性の事前認証など、サブシステムおよび一体となった統合システムへの投資を進めています。これらの取り組みの結果、開発を簡素化できるだけでなく、エコシステムパートナが基盤技術の再構築よりも差別化に注力できるようになります。
また、組み込みシステムの設計およびライフサイクル管理用のインテリジェントなクラウドベースのプラットフォーム「Renesas 365」のような、新しい開発ツールや開発環境の展開も進めています。Renesas 365は、システム開発の各プロセスをシームレスにつなぐことで、ソフトウェアチームとハードウェアチームの間の摩擦を軽減し、製品の構想から実装までをより迅速に進められるようにします。これらの事前検証済みのソリューションは、コンプライアンス対応と導入を加速させます。
これは、ルネサスの設計および商品化に関するより広範な理念を反映したものです。ヒューマノイドロボット分野での成功は、誰が最も高性能なプロセッサを開発するかだけで決まるものではありません。業界全体として、各分野で最高峰の複数の技術をいかに効果的に統合し、一貫性があり相互に補完し合うシステムを構築できるかにかかっているのです。
今後の展望
ヒューマノイドロボットはまだ初期段階にあるものの、その発展の方向性は明確です。AIがデジタル環境から現実世界へと移行するにつれ、システムは今後もさらに複雑化するでしょう。その結果、先進的なコンピューティングアーキテクチャだけでなく、それらを支え実現する高度な開発エコシステムへの需要も生じます。
ルネサスは、この移行を、当社のインテリジェントエッジコンピューティングおよびデジタル化戦略の自然な延長と捉えています。当社は「ブレイン&モーション」、「センシング」、「アクチュエーション」、「パワーマネジメント」の各領域の専門知識を結集することで、顧客がインテリジェントエッジシステムからフィジカルAIへと円滑に移行できるよう支援しています。
ヒューマノイドロボットは、多くの本質的な意味で、ルネサスにとって新しいフロンティアではありません。それは、当社がすでに熟知している複数の領域が一つに結集する場なのです。