メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ヒューマノイドロボット用Ki規格ワイヤレスドッキング・充電システム

画像
Pradeep Raj Kasthurirangan
Pradeep Raj
アプリケーションおよびソリューション・マーケティング・スペシャリスト
公開日:2026年6月2日

ヒューマノイド向けドッキング方式充電モデル

ヒューマノイドロボットが研究室の枠を超えて実社会での導入が進むにつれ、システム設計者は、多様な環境において新たな期待に応える必要に迫られています。 こうしたロボットは、家庭や産業施設、さらにはレストラン、病院、倉庫などの商業施設での導入がますます検討されるようになっています。 いずれの環境においても、ヒューマノイドは人々の周囲で安全に動作し、既存の空間に自然に溶け込み、ユーザーの介入を最小限に抑えつつ自律的に機能しなければなりません。

真のヒューマノイド自律性を実現する上で、最も根本的な課題の一つは、人の監視を必要とせず、信頼性が高く、安全で、安定した充電が可能です。 コネクタやケーブルが露出している従来の充電方法は、不便であるだけでなく、機械的な摩耗が生じやすく、ほこりや汚れが多い環境や、人が頻繁に接触する環境では保護が難しい場合があります。 無人での定期的な充電が必要なヒューマノイドロボットの場合、配線がむき出しになっていると、安全性やメンテナンス面での問題が生じる可能性もあります。

ワイヤレス電力伝送機能を備えた固定式ドッキングステーションは、ケーブル接続による充電に代わる実用的な選択肢となります。 ヒューマノイドが作業を完了したり、バッテリ残量が少なくなったりすると、指定された場所に戻り、所定の位置に整列して、待機中に充電を開始することができます。 このアプローチでは、電力伝送を固定されたドッキングポイントに集中させることで、露出したケーブルをなくし、密閉型の機械設計を実現するとともに、民生用および産業用環境の双方において、より予測可能で再現性の高い充電動作を可能にします。

なぜヒューマノイドのドッキングにKi®ワイヤレス給電規格なのか?

ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の下で開発されたKiワイヤレス給電規格は、従来の低電力向け民生用充電よりも、より高出力のワイヤレス電力伝送を目的として設計されています。 Ki規格は、誘導式ワイヤレス電力伝送と近距離無線通信(NFC)を組み合わせることで、トランスミッタとレシーバが安全かつ動的に電力供給を調整できるようにしています。

ヒューマノイド用ドッキングステーションにおいて、このアプローチにはいくつかの利点があります:

  • 拡張性の高い電力供給:ルネサスのKiワイヤレス電力供給アーキテクチャは、約20Wから最大2.2kWまでの幅広い電力供給に対応しています。 多くのヒューマノイドプラットフォームでは、一般的に24Vから48Vの範囲の高電圧バッテリシステムが採用されており、そのバッテリ容量が、有意義な充電エネルギー需要を生み出します。 この文脈において、2.2kWとは、充電およびドッキング運転時に利用可能なドック電源の出力を指します。これにより、固定ステーションでの定期的な自律充電が可能となり、頻繁なバッテリパックの交換への依存度を低減することができます。 Kiはこのような幅広い出力範囲に対応しているため、必要に応じて電力供給を低減させることで、同じKiベースのドッキング方式を、ロボット芝刈り機や医療分野の介助ロボットといった小型ロボットにも適用することが可能です。
  • 受信機制御による充電:電力供給はロボット側から制御されるため、ヒューマノイドは必要な電力のみを要求し、動作状況の変化に応じて充電動作を調整することができます。
  • 識別と制御の一元化:NFC通信により、高出力電力伝送が開始される前に、識別、認証、制御、および安全ゲート機能を提供します。

これらの特徴が相まって、Kiワイヤレス充電はドッキング方式によるヒューマノイドの充電に最適です。

システムレベルのドッキングアーキテクチャ

Ki対応のヒューマノイドドッキングシステムは、以下の2つの連携した要素を中核として構築されています:

  • ドッキングステーションに組み込まれたワイヤレスパワートランシーバ
  • ヒューマノイドロボット内部に組み込まれたワイヤレスパワーレシーバ

これらの要素が相まって、自律的なドッキング、制御された電力供給、および約20Wから2.2kWの実用的なワイヤレス電力レベルに対応する密閉型充電インタフェースを実現しています。

このアーキテクチャでは、電力伝送が開始される前に、NFC通信によってドッキングステーションとヒューマノイド間の識別と連携が行われます。 連携が確立され、同期が取れると、ワイヤレス電力伝送が開始されます。 このアプローチにより、電力変換とバッテリ管理をロボット内部で行うことが可能となり、利用可能な電力レベルを損なうことなく、密閉型でケーブルレスなインタフェースを実現します。

画像
Graphic showing the components of a humanoid docking station.
ヒューマノイド用ドッキングステーション

このアーキテクチャは、当社の「Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステム(Tx)」および「Ki規格ワイヤレスパワーレシーババシステム(Rx)」の設計を通じて実装可能です。 これらのソリューションは、Ki規格ワイヤレスドッキングシステム全体に直接対応するように設計されており、システム設計者は、電源、制御、通信のスタックを一から設計することなく、ワイヤレス充電機能を統合することができます。

Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステム(Tx)は、ドッキングステーションを実装し、Kiシステムの固定インフラストラクチャ側として機能します。 物理的な既知の場所から電力を供給するために必要な、ワイヤレスパワートランスミッタとNFC通信機能を提供します。 トランスミッタを既知の位置に固定することで、ヒューマノイドは常に自己位置合わせを行い、再現性のある無線結合を実現できます。

さらに、Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステム(Tx)には、高度な連携やシステム統合に対応した、より豊富なバリエーションが用意されています。 これらのモデルには静電容量式タッチパネルを備えたグラフィカルユーザインタフェースが搭載されており、充電状況、供給電力、およびシステムの状態を確認することができます。 Bluetooth® Low Energy(LE)またはWi-Fiによる統合ワイヤレス接続により、リモートでの監視、設定、および上位制御システムとの連携が可能になります。

簡素化されたバリエーションでは、ユーザインタフェースとワイヤレス接続機能を省略することで、充電がシームレスに行われる完全隠蔽型の設置に対応しており、これにより、異なるドッキングステーションの設計においても、同じトランスミッタのアーキテクチャを再利用することが可能になります。

画像
Block diagram for Renesas' Ki Wireless Power Transceiver System.
Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステム

Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム(Rx)は、ヒューマノイドロボット内部にKiシステムのレシーバ側機能を実装したものです。 ドッキングステーションからワイヤレスで電力を供給され、供給電力を調整するとともに、ロボットの内部電源およびバッテリ管理システムと直接連携します。

上位モデルでは、ローカル用グラフィカルインタフェースやオプションのワイヤレス接続機能により、この機能がさらに拡張されています。 内蔵ディスプレイにより、ヒューマノイドロボットは充電状態、電力の流れ、診断情報を本体上で直接表示することができ、Bluetooth LEやWi-Fi接続機能により、外部の監視ツールやフリート管理システムとの連携が可能になります。 こうした可視性の向上は、開発、試運転、保守の段階だけでなく、ロボットの状態を把握することが重要な実稼働環境においても有用です。

簡素化されたバリエーションでは、ユーザインタフェースとワイヤレス接続機能を省略することで、最小限の操作で済むコンパクトかつ完全密閉型の設計を実現し、同一のレシーバアーキテクチャをさまざまなヒューマノイドプラットフォームに適用できるようにしています。

画像
Block Diagram for Renesas' Ki Wireless Power Receiver System.
Ki規格ワイヤレスパワーレシーババシステム

Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステム(Tx)とKi規格パワーレシーバシステム(Rx)は、組み合わせて使用することで、ヒューマノイドロボット向けの連携型Ki規格ワイヤレスドッキングシステムを構成します。

これらの最適な組み合わせを活用することで、システム設計者は、拡張性のある電力伝送、協調動作、および安全要件がすでに考慮された、実績のあるKiワイヤレス電力供給の実装を基盤として開発を開始できます。また、主要なシステム動作は、ハードウェアの再設計ではなく、ソフトウェアを通じて設定可能です。

このアプローチにより、開発工数が削減され、システム統合が簡素化され、設計者はより高次元のロボットの挙動に注力できるようになります。 ヒューマノイドプラットフォームが進化するにつれ、ドッキングステーション側とロボット側の双方で複数のバリエーションが利用可能になることで、システム設計者に根本的な変更を加えることなく、明確なアップグレードパスが確保されます。

ハードウェアのバリエーションに加え、Kiアーキテクチャ内では、基盤となるハードウェアを変更することなく、ソフトウェア設定によって、電力調整、認証、調整といった主要なシステム動作を実現しています。

ヒューマノイドのドッキングに関する主要な技術的考慮事項

ヒューマノイドロボットは、人々のそばで作業を行い、人間のために設計された空間を移動し、日常業務の一環として自ら充電を行うことを目的としています。 1日に何度もドッキングを行うことがあり、多くの場合、監視なしで行われるほか、ハードウェアが露出している環境や、長時間のダウンタイム、あるいは安全でない動作が許容されない環境下で行われることもあります。 システム設計者にとって、これはドッキングおよび充電システムが、ロボットの操作やメンテナンスを複雑にすることなく、常に確実に機能しなければならないことを意味します。 確実な位置合わせにより、ロボットは自律的にドッキングすることができます。充電効率は、ロボットがどれほど早く作業に戻れるかに影響し、人々の近くや日用品のそばで高出力の充電を行う際には、安全性が不可欠です。 Kiワイヤレス充電技術を組み込んだ固定式ドッキングステーションは、こうしたニーズに対し、実用的かつ拡張性の高い解決策を提供します。

  • 位置合わせ:自律型ヒューマノイドのドッキングにおいて、信頼性の高い位置合わせは極めて重要です。なぜなら、効率的なワイヤレス電力伝送は、トランスミッタとレシーバの位置が常に一致していることに依存するからです。 手動での充電とは異なり、ドッキングはヒューマノイドがそのライフサイクルを通じて自律的に繰り返し行わなければならない動作です。 固定式のドッキングステーションは、既知の物理的な目標点を提供するため、ロボットは繰り返し可能な方法で接近、位置合わせ、ドッキングを行うことができます。 これにより、結合の一貫性が向上し、位置のばらつきに対する影響が低減され、ロボット群全体で予測可能な充電性能が実現されます。
  • 効率性:有線接続の方が絶対的な効率は高いものの、Kiワイヤレスシステムは、効率と使いやすさ、安全性、および機械的に密閉性を両立させています。 適切な位置合わせが行われた実際のドッキング環境において、Kiシステムは、密閉されたケーブルレスなインタフェースを維持しつつ、90%前後のワイヤレス電力伝送効率を実現できます。 有線充電と比べて絶対的な効率にわずかな差はあるものの、それだけの価値はあります。
  • 安全性:ヒューマノイドロボットは、人や工具、日用品の近くで動作するため、安全性は設計上の基本要件となります。 Kiには、コイルの間に異物が混入した際に意図しない電力伝送を防ぐ「異物検出(FOD)」などの安全機能が組み込まれており、人の近くでのより安全な運用を実現します。 また、Ki NFC通信は認証機能もサポートしており、ドッキングステーションは電力伝送を開始する前に、信頼できるレシーバであることを確認することができます。 これにより、許可されたロボットのみが充電または通電されることが保証され、これは共有スペースや公共の場において特に重要です。

自律的なドッキングと充電の実現

人間と共存する環境で稼働するヒューマノイドロボットにとって、理想的な充電体験とは、ユーザがほとんど意識しないようなものです。 Ki対応のドッキングステーションにより、ヒューマノイドは、密閉型でコネクタのない充電インタフェースを維持しつつ、自身のエネルギー需要を自律的に管理することが可能になります。

Kiワイヤレス給電技術を用いた固定式ドッキングステーションのアーキテクチャを導入することで、システム設計者は、充電システムを一から設計することなく、信頼性の高い自律充電を実現できます。 Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステム(Tx)とKi規格ワイヤレスパワーレシーバシステム(Rx)といった実績のある構成要素は、ドッキングインタフェースの両側において、すぐに活用できる出発点となります。これらの製品には、コンパクトで目立たないデザインから、可視性と接続性を備えたより充実した仕様まで、さまざまなバリエーションがあります。

Ki規格ワイヤレスパワートランシーバシステム(Tx)とKi規格パワーレシーバシステム(Rx)が、次世代のヒューマノイドドッキングアーキテクチャをどのように支えるのか、またルネサスがこれらの技術を通じてヒューマノイドロボットの未来をいかに形作っているのかをご紹介します。