- Renesas 365は、デバイス選定、モデルベースのシステム開発、デバイスライフサイクルマネジメント、初期コンセプト検証を、単一の統合クラウド環境上で実現する、業界初のエンドツーエンド電子機器開発プラットフォームです。
- モデルベースの評価・最適化技術により、システム全体の設計条件を考慮した、適切なマイコン候補を迅速に提案します。
- 今回、第一弾としてRAマイコンから対応を開始しました。Renesas 365で選定したマイコンを統合開発環境e² studioやソフトウェア開発キット(SDK)、各種開発ツールとシームレスに連携する環境を実現します。
- ドイツのニュルンベルクで開催中のembedded world 2026において、デモを展示しています(ホール4、スタンド305およびホール1、スタンド234)
ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、Altiumの技術を基盤とするインテリジェントな開発プラットフォーム「Renesas 365, Powered by Altium」(以下Renesas 365)の一般提供を開始しました。Renesas 365は、デバイスの調査・選定、モデルベースでのシステム設計、そして設計妥当性の初期検証を、単一の統合プラットフォーム上で実現します。Renesas 365はクラウド上に構築されており、オープンなエコシステムのもとで、シリコンとシステムを拡張性をもって結び付ける、業界初のエンドツーエンド電子機器開発プラットフォームです。
近年の組み込みシステム開発では、分断されたワークフロー、手作業による部品検索、システム全体を俯瞰した設計判断の難しさが課題となっています。Renesas 365は、組み込みソフトウェア、データシート、アプリケーションノートなど、これまで個別に扱われてきた情報やツールを、クラウド上で一元化したプラットフォームに統合することで、こうした課題に対応します。システムアーキテクチャ、ハードウェアおよびソフトウェアなどの複数のエンジニアリングチームがRenesas 365上で共同で作業を行うことにより、ハードウェアとソフトウェアが協調したシステム構成の検討、開発を行うことができ、開発の各過程で得られた洞察をリアルタイムにシステムレベルの設計仕様にフィードバックすることができます。
2025年のコンセプト発表に続き、今回ルネサスは、Arm®コアを搭載した32ビットマイコン「RAファミリ」の550品種以上のマイコンを、ソフトウェアや開発ツール一式とともにRenesas 365に統合しました。モデルベースによる評価・最適化技術により、Renesas 365は、システム全体の要件に基づいて最適なマイコンの選定を支援する、インテリジェントな設計環境として機能します。従来のようにデータシートを個別に確認するのではなく、ピン配置、周辺機能、タイミング、消費電力、さらにはシステムを構成する機能ブロックとの適合性といった観点から、設計条件に即したマイコン候補がガイド付きで提示されます。こうしたシステムレベルのインテリジェントな支援により、設計の収束を加速し、下流工程からの手戻りを最小限に抑えるとともに、市場投入までの時間を短縮します。結果として、より堅牢で効率的、かつコスト効率の高い組み込み設計が可能になります。例えば、従来、エンジニアが1時間程度を要していたデータシートや開発ツール要件の調査・確認作業を、数分で完了できるようになります。
ルネサスのヴァイスプレジデント兼エンベデッドプロセッシング担当ジェネラルマネージャーのGaurang Shahは、次のように述べています。「Renesas 365の一般提供開始は、ルネサスが掲げるデジタライゼーションビジョン実現に向けた重要なマイルストーンです。設計初期の開発を支援するインテリジェントな設計環境を第一弾として提供することで、次の段階に向けた基盤を築きました。次の段階では、ハードウェアおよびソフトウェアのサブシステム要素をRenesas 365上で維持・管理できるようになります。これにより、お客様は次世代のソフトウェア定義型製品を、より短期間かつ低コストで開発・拡張し、長期的に運用することが可能になります。」
Renesas 365を使えば、エンジニアはRAマイコン向けに最適化されたセンシングや電源管理などの機能設計や、開発に必要なコンパイラ環境に加えて、統合開発環境e² studioやFlexible Software Package(FSP)、設計コンテキストに連動したドキュメント類まで含む、統合設計ワークフローを活用できます。
Renesas 365 第一弾の主な機能
- モデルベースによるデバイスおよびシステムの調査・選定
- システム、ハードウェア、ソフトウェアの各設計ワークフローをまたいだデジタルな連続性の確保
- 設計制約、リソース管理、エラー解決を支援するAIを活用したインテリジェントなガイダンス
- RA マイコン向けのOver-the-Air(OTA)デバイス管理
既存のRAユーザーは、現在 e² studio で進めているプロジェクトをRenesas 365と連携させることで、すぐにプラットフォームを利用開始できます。一方、新規プロジェクトを立ち上げるユーザーは、システムレベルでの部品およびソリューションの探索をガイド付きで進めることができ、対応デバイスの選定や実現可能性の評価を効率的に行うことができます。こうしたシステムレベルのコンテキスト(システム全体の要件や制約条件)を踏まえた支援により、設計初期段階の開発が大幅に加速され、手戻りの削減につながります。
ハードウェアとソフトウェアのデジタルな連携
エンジニアがシステム設計を進める中で変更を加えると、Renesas 365はその内容を自動的に記録し、システムレベルの設計要素と関連付けて管理します。これにより、チームは過去のハードウェアおよびソフトウェア構成をいつでも振り返ることができます。こうしたシステムレベルのコンテキストを認識するインテリジェントな仕組みにより、Renesas 365は、リソースや設計上の制約を特定し、解決策を提示するとともに、より少ない手戻りで、確信を持った設計判断を支援します。さらに、Renesas 365に統合されたOver-the-Air(OTA)機能を通じて、初期設計後もRAマイコン搭載デバイスの管理および更新を可能にします。
柔軟性を備えたオープンプラットフォーム
Renesas 365は、電子システムが実際の開発現場でどのように設計されているかを反映した、オープンで拡張性の高いプラットフォームです。ユーザーは、サードパーティ製の部品やセンサ、パートナー製ツールを、システム設計に直接取り込むことができます。このオープンなアプローチにより、チームは複数の選択肢を比較検討しながら、複数ベンダーを組み合わせたアーキテクチャも含めて検討することが可能となり、システム全体を見据えて最適なソリューションを柔軟に設計できます。
Renesas 365エコシステムの拡張
現在開発中の次の段階では、完成したサブシステムを、Renesas 365上で維持・管理できるコンポーネントとしてモデル化できるようにします。この取り組みの一環として、より多くのルネサス製品への対応を拡大するとともに、サードパーティ製デバイスを含むコンポーネントエコシステムを拡充していきます。周辺機能の構成、電源管理、ソフトウェアといったサブシステム要素については、Renesas 365上で自動的に定義・維持・管理され、互換性が検証された形で利用できるようになります。こうしたカスタマイズ可能なビルディングブロックを活用することで、ユーザーは製品の市場投入までの時間を短縮し、エンジニアリング工数を削減するとともに、最先端の技術をより容易に取り入れることが可能になります。
なお、ルネサスは、2026年3月10日からドイツのニュルンベルクで開催されるembedded world 2026において、2か所のブースでRenesas 365を展示します。
- Renesas 365専用ブース(ホール4、スタンド305): RA向け統合ワークフロー、モデルベースのシステム探索、インテリジェントな検証に関するライブデモを実施します。
- ルネサスブース(ホール1、スタンド234): ルネサスの先進的な半導体ソリューションの幅広い製品ポートフォリオを、プレゼンテーションおよびデモを通じて紹介します。
提供開始
Renesas 365は、RAマイコンを使用する新規および既存の開発者向けに提供を開始しました。詳細についてはこちらをご覧ください。www.renesas.com/renesas365
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
関連ビデオ:Renesas 365 デモ
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。