概要
即座に物理動作を確認できるセキュアなアクセス制御
NFC認証情報の読み取りとサーボモータの位置制御を組み合わせた、すぐに評価できるプロジェクトにより、ローカル制御によるアクセス制御とアクチュエータ制御を短時間で評価できます。 このソリューションでは、FPB-RA2E3、PTX105R NFCリーダモジュール、およびSG90サーボモータを使用し、提示されたNFCカードによって明確な物理動作を実行する仕組みを実証します。
本リファレンスアプリケーションは、NFCカードを読み取り、提示された認証情報をRA2E3上でローカルに検証し、サーボを所定の位置へ移動させます。 有効なカードが提示されると、サーボは0度から180度まで回転し、一時停止した後、元の位置へ戻ります。 無効なカードが提示されると、サーボは10度だけ移動した後、初期位置である0度へ戻ります。