概要
このWi-Fi Pmod拡張ボードを使うと、ルネサスの各種MCUを使用した無線接続デバイスを素早く試作できます。このボードには、Qualcomm製QCA4010(SoC)を利用した、シングルバンド2.4GHz 802.11nのSX-ULPGNモジュールが搭載されています。
対応MCU
開発をはじめるには
- Wi-Fi Pmod拡張ボードは、RAファミリMCU評価キットと共にお使い下さい。なおご利用の際は、同梱されたWi-Fiサンプルプロジェクトをご利用ください。
- Wi-Fiサンプルプロジェクトのプロジェクトファイル(バイナリ/ hexファイルを含む)は対象キットのRAサンプルプロジェクト(<キット名>-exampleprojects.zip)内に含まれています。
例:ek-ra6m3-exampleprojects.zip - Wi-Fiサンプルプロジェクトのソースコードは、GitHubのRA FSPサンプルプロジェクトからご入手いただけます。[ra-fsp-examples/example_projects/<キット名>/wifi_<キット名>_ep]にお進みください。
例:ra-fsp-examples/example_projects/ek_ra6m3/wifi/wifi_ek_ra6m3_ep
- Wi-Fiサンプルプロジェクトのプロジェクトファイル(バイナリ/ hexファイルを含む)は対象キットのRAサンプルプロジェクト(<キット名>-exampleprojects.zip)内に含まれています。
- RXファミリMCUを搭載したWi-Fi Pmod拡張ボードをお使いいただくには、以下をご覧ください: RX65N Cloud Kit
認証
Wi-Fi Pmod拡張ボードの適合認証・規格は以下の通りです。認証に関する免責事項、注意事項、その他の事項については、「Wi-Fi Pmod拡張ボードの資料」をご覧ください。
無線規格
- FCC 47 CFR Part 15B
- CE: Radio Equipment Directive (RED) 2014-53-EU
環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準
- 欧州 RoHS
- 中国SJ/T 113642014、10年間環境保護使用期間
特長
- IEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz、HT20、MCS0-7、最大13-ch
- 1x1 シングルストリームシステム
- シングルUART/HS-UARTのMCUホストインターフェース
- ATコマンドをフルサポート
- 送信出力12~17dBm
- -受信感度89~-96dBm
- 76mA Rx、124mA Tx、13uAのスタンバイ時消費電力
- WPA、WPA2、WPS、WEP 64/128セキュリティ
- ステーション、AP、コンカレント、Wi-Fi直接動作モード
- IPv4/IPv6、TCP/UPDネットワークプロトコル
拡張ハードウェア
RX65N MCUグループによるクラウドキット
CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットはWi-Fiモジュール(DA16600)を同梱しており、Ethernet通信にも対応しています。
また、FreeRTOS、AzureRTOS、ミドルウェアを使用したソフトウェア構造と、クラウド接続部分・OTAなどのアプリケーション例を提供します... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
サポートコミュニティ
- Silex WiFiモジュール(RTK00WFMX0B00000BE)
Silex WiFiモジュール(RTK00WFMX0B00000BE)を使ってFTP転送を行いたく, CPUからATNCTCP=192.168.xxx.xxx,21 を送信しています。xxx.xxxはFTPサーバーのアドレス ...
2023年8月14日 - RAマイコン・FSPを使い,WiFIモジュールでFTP転送できますか?
GITGUBにあるサンプルのFTP Client Example ProjectはEtherベースですが, これをUART接続のSilex WiFiモジュール(RTK00WFMX0B00000BE)で 実現してみたいのです。(srcフォ ...
2023年7月19日