Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

超入門FSPセミナー:Arm® Cortex®-Mコア RAマイコン開発をゼロからスタート!

~RAマイコンファミリで提供するFSP(Flexible Software Package)を説明します。~

Image
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

2026年  3月 11日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • RAファミリに興味のある方
  • RAファミリのプロジェクト開発にご使用いただくFSPに興味のある方
  • RAファミリのFSPを体験したい方
  • RAファミリの評価キットを使って評価を開始したい方

受講に必要な前提知識

  • 一般的なMCUに関する知識

内容

Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRAマイコンファミリでは、FSP(Flexible Software Package)によってMCUシリーズを意識することなくスピーディーにアプリケーションプログラムを開発いただくことができます。

本セミナーでは、この「FSPとはどんなものか」、「どの様に使うのか」、さらにFSPを用いたプロジェクト開発手順(デモンストレーション)をご覧いただくことで「FSPが提供するメリット(プロジェクト開発期間の短縮)」を紹介します。

なお、セミナー時間中の演習はありませんが、FSPを含む統合開発環境e² studioをご準備いただくことで、セミナー終了後にテキストや補助資料によりデモンストレーションと同様のプロジェクト開発(新規プロジェクト作成からビルドまで)をご体験いただけます。さらに、評価キットをご準備いただくことでRAファミリの評価を開始できます。

カリキュラム

  1. FSPの概要
  2. FSPの特徴
    1. FSP Configuration
    2. HALドライバーによる周辺機能制御
  3. 端子電圧制御
  4. 周辺機能制御: GPT (割り込み)
  5. FSPを用いたプロジェクトの開発手順 (デモンストレーション)

25年度開催オンラインセミナー「FSPを使ってみよう!Arm® Cortex®-Mコア RAマイコンファミリを楽々開発」のFSPをバージョンアップしてリニューアルしました。

※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講者演習環境

セミナー時間中の演習はありません。
ただし、FSPを含む統合開発環境e² studioをご準備いただくことで、セミナー終了後にテキストや補助資料によりデモンストレーションと同様のプロジェクト開発(新規プロジェクト作成からビルドまで)をご体験いただけます。

評価キットをご準備いただくことでRAファミリの評価を開始できます。
FSPの効果により評価キットの種類を問わず同じ手順で進められます。

講師説明環境

  • FSPv.6.2.0 (2025年10月リリース)
  • 統合開発環境 e² studio 2025-10
  • 評価キット RA6E1 Fast Prototyping Board (FPB-RA6E1)

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2026年  3月 11日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。