Image
費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
2025年 10月 8日(水) 14:00~15:00 オンライン 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- Arm® Cortex®-Mコア採用のMCUに興味のある方
- RAファミリに興味のある方
- 32bit MCUを使った組込み機器開発を検討されている方
受講に必要な前提知識
- 一般的なMCUに関する知識
内容
ルネサスは2019年からArm® Cortex®-Mベースの32ビットMCU、Renesas RAマイコンファミリの販売を開始しております。従来から販売しておりますRXマイコンファミリに加え、RAマイコンファミリをご提供することで、W/Wで広がるArm®エコシステムによるクイックかつスケーラブルな開発をご検討中のお客様をサポートいたします。
本セミナーでは、RAマイコンファミリの概要/ラインナップ/特長/開発環境に加え、ルネサス初のNPU搭載AIマイコン「RA8P1」も紹介します。
この機会に、ルネサスからのArm®マイコンという新しい選択肢をぜひご確認ください!
カリキュラム
- RAマイコンファミリ
○概要
○幅広いラインアップ (RA2、RA4、RA6、RA8)
○ルネサス初のNPU搭載AIマイコン「RA8P1」 - 開発環境とエコシステム
○開発・評価キット
○統合開発環境 (e2 studio)
○コード生成ツール (FSP)
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2025年 10月 8日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。