Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

智能开创未来——瑞萨电子携9款解决方案亮相深圳嵌入式系统展

April 15, 2015

2015年4月15日 深圳讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子携其9款解决方案亮相于4月15 - 17日在深圳会展中心举办的深圳国际嵌入式系统展——EMBEDDED EXPO 2015,展示瑞萨电子最新产品及先进技术。

  本届深圳国际嵌入式系统展作为嵌入式领域的年度盛会,围绕“智能系统与物联网解决方案”的主题,聚集了嵌入式及各应用领域的先进技术和最新成果。提供从半导体、嵌入式板卡、工控机到各行业智能系统与物联网解决方案的覆盖整个产业链的一站式交流平台。

  瑞萨电子作为全球领先的半导体及解决方案供应商,为本次展会带来了涵盖智能工业、智能家居等相关热门领域的9种解决方案。

 

随着智能家居的发展,家用电器变得越来越智能,手势识别作为新型人机界面正得到越来越广泛的应用。瑞萨电子和第三方提供软硬件支持,可以简单地为家电产品添加手势识别功能。瑞萨电子的方案使用新型红外线传感器,可以减少误动作,实现高灵敏度、高精度手势检测。

 

Image
20150415a-personal-health-care-solution-zh

通过与Continua 规格的服务相结合,简单、便捷地管理个人健康。通过使用瑞萨电子的智能模拟器件(SmartAnalog),支持脉搏、血氧、血糖等各种传感器信息的采集和管理,并且可以缩短开发周期。

 

 

Image
20150415a-touch-solutions-various-scenes-zh

高灵敏度的触摸按键解决方案,戴上手套也可以识别。支持自感应和互感识别,增强抗干扰能力,可以通过严格的噪声测试。通过主机软件还可以实现自动调整功能。

 

 

Image
20150415a-pingpang-zh

R-IN32M3 是支持多种工业以太网协议的通信芯片。由R-IN 引擎 、EtherCAT/CC-LINK IE Field 从站控制器、1.3M 片上RAM 以及丰富的GPIO 接口组成。其中R-IN 引擎包含ARM®CortexTM-M3 内核、HW-RTOS 加速器以及以硬件太网加速器。 R-IN32M3 可以实现EtherCAT/PROFINET RT/EtherNet/IP/CC-LINK IE/Modbus TCP 工业以太网通信,为工业网关、I/O 控制器、PLCs/PACs、嵌入式控制器、工业驱动等应用提供高性能、高效益、硬件实时加速的工业通信解决方案。

 

 

Image
20150415a-r-in-remote-io-trial-kit-zh

工业以太网通信LSI,支持多种工业以太网协议及现场总线协议:EtherCAT、 CC-Link IE Field、DeviceNet、 PROFINET(RT)、EtherNet/IP、Modbus TCP)CANopen、CC-Link。

 

 

Image
20150415a-led-zh

以可自动进行增益调整的智能模拟电路以及低功耗单片机等的半导体技术为基础,实现可见光通信,发送数据的最大传输速率达4.8kbps。
“可见光接收模块”是通过在印刷基板上搭载照度传感器或智能模拟电路IC(SAIC500)、单片机(RL78/G13)等,实现可见光通信的接收部分。
“可见光通信评估套件”由通过可见光LED 发送ID 信息的LED控制评价主板(搭载了EZ-0012、RL78/I1A) 和搭载了可见光接收解决方案的USB模块构成。在电脑上安装通信评价软件后插上该USB 模块,便可对接受率和误差率等进行测定。
本方案符合JEITA制定的可视光通信的标准技术规格CP-1223。

 

 

Image
20150415a-multi-cell-management-solution-zh

集成MCU+AFE,通过增强的MCU/模拟数字技术,实现高放电率/大容量电池模块的稳定控制。并实现自诊断,安全监控,温度监控等保护功能。可以多节电池串联、并联,灵活设计。

 

 

Image
20150415a-bldc-power-tools-zh

瑞萨电子提供MCU、MOSFET 和软件,实现用于电动工具的无刷直流电机控制。支持转速和方向控制,过流过热保护,通过LED指示运行状态。

 

 

Image
20150415a-plc-solution-global-plc-modem-platform-zh

瑞萨电子的完整PLC 解决方案。瑞萨电子提供专业的PLC 芯片和与之搭配的MCU,并提供获得G3 及PRIME 等各类认证机关认证的软件。开发套件可以帮助客户大幅缩短开发周期。

瑞萨电子(中国)有限公司是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)(2010年4月由NEC电子公司(TSE:6723)和株式会社瑞萨科技合并成立)在 中国成立的独资公司,公司业务覆盖了面向各种应用的设计、开发、销售和技术支持。在上海、深圳、成都、大连、青岛等地设立了分公司。瑞萨电子(中国)有限 公司以世界占有率No.1的MCU为中心,提供系统LSI、模拟与功率半导体器件等产品,以及适合消费类电子、汽车电子、移动通信、工业等各种应用的解决 方案。 欲了解更多信息,敬请访问网站:www.renesas.com。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。