Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

【新シリーズ登場】ラインナップ続々!Arm® Cortex®-Mコア RAマイコン 新シリーズRA0, RA8もご紹介

Image
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

2025年   3月  5日(水) 14:00~15:00 オンライン 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • Arm® Cortex®-Mコア採用のMCUに興味のある方
  • RAファミリに興味のある方
  • 32bit MCUを使った組込み機器開発を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • 一般的なMCUに関する知識

内容

ルネサスは2019年10月からArm® Cortex®-Mベースの32ビットMCU、Renesas RAマイコンファミリの販売を開始しております。従来から販売しておりますRXマイコンファミリ、Renesas Synergyに加え、RAマイコンファミリをご提供することで、W/Wで広がるArm®エコシステムによるクイックかつスケーラブルな開発をご検討中のお客様をサポートいたします。

本セミナーでは、RAマイコンファミリの概要/ラインナップ/特長/開発環境と、最新製品(RA0シリーズ、RA2シリーズ、RA4シリーズ、RA6シリーズ、RA8シリーズ)の紹介を行います。
この機会に、ルネサスからのArm®マイコンという新しい選択肢をぜひご確認ください!

カリキュラム

  1. RAマイコンファミリ
    • 概要
    • 幅広いラインアップ (RA0、RA2、RA4、RA6、RA8)
    • 充実したセキュリティ機能
  2. 開発環境とエコシステム
    • 開発・評価キット
    • 統合開発環境 (e2 studio)
    • コード生成ツール (FSP)

※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年   3月  5日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。