概要
説明
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。 USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。
128ピン版もあります:RL78/G23-128p Fast Prototyping Board
特長
アプリケーション
設計・開発
サポート
ビデオ&トレーニング
このビデオでは、RL78 Arduinoライブラリを使用したスケッチをe² studioにインポートし、ビルド・デバッグを行う方法を紹介します。e² studioでデバッグを行うことで、Arduino IDE上では行うことのできない詳細な情報の取得や、ライブラリ内部の動作を確認することができます。
関連資料
ニュース&ブログ
ブログ
2025年4月1日
|
ブログ
2023年5月30日
|