概要
説明
このデザインは、BLDC モータの単一モータのフィールド指向制御 (FOC) に最適化された MCU を搭載しています。 このMCUは、クラス最高の浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵し、さまざまな周辺機能を備えているため、コンパクトでBOMコストの低いモータコントローラボードを実現できます。 このデザインは、ユーザがコントローラと直接接触できない非絶縁環境を対象としています。 このシステムは、超低電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールを介したリモートコントロールを提供し、最新の産業用アプリケーションに柔軟性と高度な接続性を提供します。
システムの利点 :
- 事前認証済みモジュールを使用して、Wi-FiまたはBluetooth LE経由のリモートコントロールを簡単に統合
- MCUは3チャネルのプログラマブルゲインアンプ(PGA)を統合しているため、外部電流検出アンプ(CSA)が不要です
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
ボード&キット
MOSFET
製品
Buck Regulator
製品
Low Iq LDO
製品
Bluetooth Low Energy + Wi-Fi Module
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram