概要
すべての設計者が知っているように、ボード設計用のタイミングデバイスを選択する際には、位相ノイズ性能を知ることが重要です。 しかし、位相ノイズアナライザ(PNA)は誰もが容易に利用できるわけではありません。 特にプログラマブル・タイミング・デバイスの場合、ユーザーは自分が設定した構成での性能を確認したいと考えます。 ルネサスのプログラマブルクロックライブベンチ測定ツールを使用すると、VersaClock®、FemtoClock™、ProXO などのタイミング製品を誰でも簡単に評価できます。
迅速で正確な結果

ライブベンチ測定ツールを使用すると、ユーザーはボードやラボ機器を必要とせずに、デバイスを構成し、リアルタイムで位相ノイズを測定することができます。 これらの測定は実験室で得られるデータと同等でありながら、24 時間いつでもアクセスでき、予約も不要で、利用のたびに技術サポートチケットを提出する手間もありません。
ソフトウェア入力
RICBox GUI から .rbs(設定)ファイルを取り込むか、ツール上で新しい設定をゼロから作成できます。 あとは自動で位相ノイズ測定を実行するだけです。 多くのルネサス製クロックは複数の設定を内部メモリに保存できます。 たとえば VersaClock 7 は最大 27 通りの設定を OTP メモリや外部 I2C EEPROM に保存し、複数設計で再利用できます。 このツールは、複数設定の測定にも対応しています。 認定されると、同じ部品番号を異なるプラットフォームで使用できます。
ソフトウェア出力
サマリー結果は、.txt、.csv、および .rbs 形式で提供されます。 位相ノイズのスクリーンショット(正規化プロットとスプリアス除去プロットの 2 種)と、オフセット周波数 対 位相ノイズの数値データを提供します。 100 MHz HCSL 入力の場合、 PCIe ジッタデータが計算され、PCIeの各世代の仕様と比較したプロットも得られます。 その後、発注可能な部品番号が生成され、サンプルの発注を行うことができます。


ボード設計者を支援する設計
プログラマブルクロックライブベンチ測定ツールがあれば、位相ノイズ評価はラボ設備や高価な測定器に依存せずに行うことができます。 どこからでもデバイスを設定し、ハードウェア不要、待ち時間ゼロ、手間いらずで、ラボ品質の測定結果をリアルタイムで確認することができます。 これは、VersaClock、FemtoClock、およびProXOファミリー全体のパフォーマンスをいつでも24時間年中無休で評価する簡単な方法です。
リソース
今すぐプログラマブルクロックライブベンチ測定ツールにアクセスして設定を始めましょう。 ルネサスのクロックとタイミングファミリの詳細については、以下をご覧ください。