Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

実装面積を半減可能なパワー半導体の発売

~サーバ、ノートPCの電源向けに2チップを1パッケージ化したパワーMOSFET~, embed_code

July 21, 2010

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)はこのたび、サーバやノートPC等のCPU、メモリなど向けDC/DCコンバータ(注1)用に、超小型パッケージのパワー半導体2品種「RJK0222DNS」、「RJK0223DNS」を製品化し、2010年8月からサンプル出荷を開始します。

 新製品は、DC/DCコンバータを構成する一対(2個)のパワーMOSFET(注2)を1パッケージに搭載したパワー半導体です。先端プロセスを採用した小型・低損失の第11世代パワーMOSFETの採用により、(1)3.2mm×4.8mm×0.8mm(max.)という超小型パッケージへの搭載を実現し、当社従来製品に比べ実装面積を約1/2に削減可能であり、(2)95.2%という業界最高の効率を達成し、電源の省電力化に貢献できます。

 新製品のサンプル価格は共に1個あたり50円で、量産は2010年12月から開始し、2011年7月以降は2品種合計で月産200万個を計画しております。

 ノートPC、サーバ、グラフィックカード等の情報機器や通信機器では、CPUやGPU、メモリ、ASICなどの電源電圧がバッテリーなどから供給される電圧よりも低いため、降圧用のDC/DCコンバータが複数搭載されます。情報機器の小型・薄型化のニーズに伴い、これらのDC/DCコンバータは小型・薄型化、更に高効率化が要求されています。

 当社ではこうしたニーズに対応するため、これまで培ってきたパワーMOSFETの微細化等による小型化技術や小型・高放熱パッケージ技術を用い、超小型パッケージに一対のパワーMOSFETを搭載した2品種を製品化しました。

 新製品の特長は、以下のとおりです。

(1) 実装面積を約1/2に削減し、電源の小型化、高密度実装に寄与

 電圧変換に使用する一対のパワーMOSFETを3.2mm×4.8mmサイズの超小型パッケージ「HWSON3046(当社外形コード)」に搭載しました。当社従来の5.1mm×6.1mmサイズの「WPAK(当社外形コード)」パッケージ品に比べて実装面積を約1/2に削減できるため、DC/DCコンバータの小型化や高密度実装化に貢献します。

(2) 業界最高効率実現により、電源の省電力化に貢献

 当社第11世代の低損失パワーMOSFET搭載により、スイッチング周波数300kHz動作時の最大効率は業界最高の95.2%(入力電圧12V、出力電圧3.3V時)を達成し、電源の省電力化が図れます。

 なお、電圧変換に使用する一対のパワーMOSFETのうち、同期整流用(ローサイド用)パワーMOSFETのチップにはショットキバリアダイオードを内蔵しています。このため、DC/DCコンバータのデッドタイム(注3)時にパワーMOSFETからショットキバリアダイオードへ電流切り替えを行う時間を高速化でき、電力の損失を低減することができます。加えて、パワーMOSFETをオンした際の跳上り電圧抑圧に効果があり、輻射ノイズも低減できます。

 また、「HWSON3046」パッケージは従来の「WPAK」パッケージ同様、高放熱タイプで、裏面にダイパッド(Die Pad)を備え、パワーMOSFETが動作時に発する熱を基板へ放熱できる構造となっているため、パワーMOSFETはより多くの電流を制御可能です。

 ルネサスは、今後も2チップ搭載「HWSON3046」パッケージ品について、各種DC/DCコンバータの電源仕様に適した製品展開を推進していきます。

 新製品の主な仕様は別紙をご参照下さい。

 なお、ルネサスは本年7月21日から23日まで、東京ビッグサイトで開催される「第25回電源システム展」に新製品を出展いたします。

以 上

(注1) DC(直流)の電圧を定められた電圧に変換する回路。

(注2) 制御用スイッチ(ハイサイドスイッチ)に使用する制御用パワーMOSFETと同期整流用スイッチ(ローサイドスイッチ)に使用するパワーMOSFET。この2つを組み合わせ、交互にオン・オフすることで電圧変換することができる。

(注3) パワーMOSFETはオフした後、完全にオフ状態となるまでほんの少しではあるが時間がかかる。このため、制御用パワーMOSFETと同期整流用パワーMOSFETを交互にオン・オフする際、一方をオフしてから少し時間をおいてもう一方をオンする。この時の待ち時間をデッドタイムという。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。