Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

手の動きによるジェスチャ動作で家電機器の操作を実現するヒューマン・マシン・インタフェース技術を開発

May 6, 2010

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)と株式会社モルフォ(本社:東京都文京区、代表取締役社長:平賀督基、以下モルフォ)はこのたび、手を振る、回転させるといった直感的なジェスチャ動作でテレビなどの家電機器を制御できるヒューマン・マシン・インタフェース技術を共同で開発いたしました。

 ジェスチャによる機器の操作を実現するためには、カメラで撮影した映像に対し、(1)不特定多数の顔を検出し一人の操作者を特定、(2)操作者の手の動きを追尾、(3)操作者の手の移動方向/移動量を検出、などの複雑な画像処理を、リアルタイムで行う必要があります。

 今回両社が開発した「ジェスチャ認識技術」は、並列処理が可能な128個の演算器を内蔵するルネサスの画像認識用並列プロセッサ「IMAPCAR®(アイマップカー)2(注)」と、画像処理技術を得意とするモルフォの「顔検出技術」、「被写体自動追尾技術」、「動き検出技術」の組み合わせにより実現したものです。

 近年、カメラ画像を利用したセンサー機能など画像認識を応用したアプリケーションは広がりをみせており、様々な分野で最適なソリューションの提供が求められています。ルネサスは、携帯電話のカメラ分野で培われたモルフォの画像処理技術の実績と品質を、モルフォはリアルタイム画像処理に最適なルネサスの「IMAPCAR2」を評価し、2009年秋より、画像認識による電子機器の新たなユーザインタフェースに向けた共同開発を進めておりました。

 ルネサスとモルフォは、今回開発したジェスチャ認識技術を、直感的で使いやすい新たなユーザインタフェースとして身近な機器に幅広く実装できるよう、開発を推進してまいります。

 なお、ルネサスは本年5月12日から14日まで、東京ビッグサイトで開催される「第13回組込みシステム開発技術展(Embedded System EXPO & Conference:ESEC)」にて、新技術のデモ展示を行います。

(注) IMAPCARはルネサス エレクトロニクス株式会社の日本における登録商標です。

*その他、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

株式会社モルフォ 会社概要

所在地:
東京都文京区本郷7丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ5階
代表者:
代表取締役社長 平賀 督基(まさき)、【博士(理学)】
設立:
2004年5月26 日
資本金:
484,305千円(2010年1月末日現在)
事業内容:
画像処理技術の研究開発および製品開発ならびにライセンシング

ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。