ジッタクリーナとは何か?
ジッタクリーナは、ジッタアッテネータとも呼ばれ、特定のタイミング信号に含まれるノイズ(ジッタ)成分を低減します。 ジッタとは、理想的な周期クロック信号に対する不要な偏差であり、連続パルス間の位相偏差、振幅変動、または一定観測時間内の周波数変動として観測されます。 高ジッタは、長尺配線やケーブル伝送、ならびにノイズの多いシステム環境によって引き起こされることが一般的です。 過大なジッタレベルは、高性能アプリケーションにおいて望ましくない挙動につながります。
ルネサスのジッタクリーナは、安定したリファレンス源と革新的な制御回路を用いて、ノイズを含むクロック信号の位相および平均周波数にロックします。 その後、クロックネットワーク内の下流デバイスに供給するため、高品質な低ジッタクロック源を出力します。