メインコンテンツに移動

ファイルのアップロード

概要

プロジェクト内の指定フォルダにファイルをアップロードします。

呼び出し(METHOD = POST)

http://tool-cloud2.renesas.com/system/api/?key=[API_KEY]&module=object&action=updata&project=[PROJECT_NAME]&path =[FOLDER_PATH]&name=[OBJECT_NAME]
POST値:
upfile=>[FILE_DATA]

PROJECT_NAME: プロジェクト情報として取得したPROJECT_NAMEを指定。

FOLDER_PATH: アップロードするパスを指定。/指定時はルート。

OBJECT_NAME: アップロード時のファイル名を指定。

upfileにはアップロードするファイルをセット。

既存ファイル名と同じ名前でアップロードした場合は上書きされます。更新履歴は残りません。

結果

trueまたはfalse

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。