- CC-RL, CC-RX, CC-RH -
ルネサスコンパイラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本ページはCC-RL,CC-RX,CC-RHの有償ライセンス購入ユーザ向け情報です。
コンパイラ製品版のご利用にあたっては、以下の準備が必要となりますので、ご確認の上ご利用ください。
1.使用許諾契約書のご確認
2.統合開発環境およびライセンス管理ツールのインストール
3.ライセンス・キーの取得 (annualライセンスの場合のみ)
4.ライセンス・キーの登録
5.ツールユーザ登録(推奨)
関連マニュアル / 各コンパイラ製品ページ / FAQ
その場合は、ライセンスキーが到着次第、手順3以降の手続きを実施してください。
*無償評価版の試用期間は60日間です。 評価版の詳細は評価版ソフトウェアツールをご参照ください。
1.使用許諾契約書のご確認
ご利用にあたって、以下の使用許諾契約書の内容を必ずご確認ください。(CC-RL/ CC-RX/ CC-RH共通)
2.統合開発環境およびライセンス管理ツールのインストール
Windows、LinuxおよびmacOS環境での利用が可能です。動作環境の詳細はこちらをご覧ください。
フローティング・ライセンス管理用ソフトウェアはV2.08.00でLinux及びWindowsのマルチユーザ環境に対応しました。
ライセンス・マネージャ V2.08.00以降と合わせて使用することで、Windows、LinuxおよびmacOSのユーザ名毎にフローティング・ライセンスを取得できるようになります。
ただし、ライセンス・マネージャ V2.08.00未満には対応していませんので、ご注意ください。
【Windowsをご使用の場合】
(1) 統合開発環境のインストール
以下から統合開発環境のインストーラをダウンロードしインストールしてください。
統合開発環境には「e² studio」と「CS+」があり、どちらでもご利用いただけます。統合開発環境のインストーラを実行することで、コンパイラやライセンス・マネージャもあわせてインストールすることができます。
*2022年7月よりCC-RHもe² studioで利用可能になりました。CC-RH V2.04.00以降、e² studio 2022-07以降のみ。
| 統合開発環境 | ダウンロード |
|---|---|
| e² studioをご利用の場合 e² studio製品詳細 | 統合開発環境e² studio 2025-12 Windows用インストーラ |
| CS+をご利用の場合 CS+製品詳細 | 統合開発環境CS+ for CC V8.15.00 |
(2) ライセンス管理ツールのインストール
統合開発環境のインストール中にライセンス・マネージャもインストールされますが、バージョンが古い場合は以下の最新版のインストールをお奨めします。
ライセンス・マネージャ V2.09.00 (Windows)※ノードロック/フローティング・ライセンス用
フローティング・ライセンスをご購入いただいている場合は、サーバPC側に以下のソフトウェアをインストールしてください。
フローティング・ライセンス管理用ソフトウェア V2.09.00 (Windows)※フローティング・ライセンス用
【Linuxをご使用の場合】
(1) コンパイラのインストール
以下からコンパイラのインストーラをダウンロードしインストールしてください。
CC-RL V1.16.00 (Linux)
CC-RX V3.07.00 (Linux)
CC-RH V2.07.00 (Linux)
(2) 統合開発環境のインストール
必要に応じて統合開発環境 e² studio のLinux用インストーラをダウンロードしインストールしてください。
統合開発環境e² studio 2025-12 Linux用インストーラ
(3) ライセンス管理ツールのインストール
ライセンス・マネージャのインストーラをダウンロードしインストールしてください。
フローティング・ライセンスをご購入いただいている場合は、LinuxサーバPC側に以下のソフトウェアをインストールしてください。
フローティング・ライセンス管理用ソフトウェア V2.10.00 (Linux)
【macOSをご使用の場合】
(1) コンパイラのインストール
以下からコンパイラのインストーラをダウンロードしインストールしてください。
(2) 統合開発環境のインストール
必要に応じて統合開発環境 e² studio のmacOS用インストーラをダウンロードしインストールしてください。
統合開発環境e² studio 2025-12 macOS用インストーラ
(3) ライセンス管理ツールのインストール
ライセンス・マネージャのインストーラをダウンロードしインストールしてください。
フローティング・ライセンスをご購入いただいている場合は、macOSサーバPC側に以下のソフトウェアをインストールしてください。
フローティング・ライセンス管理用ソフトウェア V2.10.00 (macOS)
※フローティング・ライセンス・サーバは、Windows/Linux/macOS用の何れも使用可能です。
3.ライセンス・キーの取得(annual ライセンスの場合のみ)
- 製品パッケージに同梱されている「ライセンス取得コード」をお手元にご用意ください。
- 当社ホームページのMyRenesas にログインしてください。MyRenesas:https://www.renesas.com/myrenesas
- メニューの「ライセンスキー」から、1.のライセンス取得コードを登録し、ライセンス・キーを取得してください。
※ ライセンス・キーの有効期限は取得(ライセンス取得コードの登録)時点から一年間です。
annualライセンスのライセンス・キーの期限延長はできません。
継続使用のためにannualライセンスを再度購入した場合は前ライセンスの期限が切れた後に新しいライセンス取得コードを登録してください。
4.ライセンス・キーの登録
permanentライセンスの場合は、製品パッケージに同梱されている「ライセンス・キー証書」をお手元にご用意ください。
annualライセンスの場合は、「3.ライセンス・キーの取得」手順に沿って取得したライセンス・キーをご用意ください。
ノードロック・ライセンスの場合

【Windowsをご使用の場合】
こちらのビデオを参考に以下を実施してください。(0:25~1:18)
- Windowsスタートメニュー(または「全てのプログラム」)からRenesas Electronics Utilities を選び、次にRenesas License Manager を選んでください。
- アップグレードライセンスの場合は、「ライセンス・マネージャ」ウィンドウに、アップグレードの元となるライセンスが表示されていることをご確認ください。Note1
- 「ライセンスを追加(D)」ボタンを押して「ノードロック・ライセンスを追加」ウィンドウを表示してください。
- 「次のライセンス・キーを追加する(K)」に、ライセンス・キーを入力し、「追加(A)」を押してください。
- 「ライセンス・マネージャ」ウィンドウに、購入したライセンスの製品名が表示されていることをご確認ください。
*annual ライセンスの場合は、登録したライセンスを選択するとウィンドウ下部にライセンスの種類と使用期限が表示されます。 - 「終了(Q)」を押して、ライセンス・マネージャを終了してください。
【Linuxをご使用の場合】
- ライセンスを追加する場合、ターミナル上で以下を入力してください。
$ /usr/local/renesas-mcutools/bin/license-manager --add <ライセンス・キー> - 登録されたライセンス情報を確認する場合、ターミナル上で以下を入力してください。
$ /usr/local/renesas-mcutools/bin/license-manager --list - その他の使用方法については,ターミナル上で以下を入力してください。
$ /usr/local/renesas-mcutools/bin/license-manager --help
フローティング・ライセンスの場合

こちらのビデオを参考に以下を実施してください。
なお、アップグレードライセンスの場合は事前に「フローティング・ライセンス・サーバ管理」ウィンドウに、アップグレードの元となるライセンスが表示されていることをご確認ください。Note1
- サーバ側マシン:フローティング・ライセンス・サーバによるライセンス・キー登録 (1:37)
- クライアント側マシン:ライセンス・マネージャによるフローティング・ライセンス用の初期設定 (2:13)
※ ライセンス・マネージャ は、V2.08.00(Windows/Linux)以降でマルチユーザ環境のフローティング・ライセンスに対応しています。フローティング・ライセンスを使用する場合、フローティング・ライセンス管理用ソフトウェア V2.08.00 (Windows/Linux)以降が必要です。
Note
- アップグレードライセンスの場合に確認が必要となるアップグレードの元となるライセンスは以下を参考にしてください。
なお、表示されていない場合は、事前にアップグレードの元となるライセンスを登録した上で、アップグレードライセンスを登録してください。
■バージョンのアップグレードライセンス(Professional版)の場合:同じコンパイラの前バージョンのProfessional版
例:CC-RX V3 アップグレード(バージョン)であれば、「Compiler Professional V2 for RX (CC-RX)」の表示を確認
■バージョンのアップグレードライセンス(Standard版)の場合:同じコンパイラの前バージョンのStandard版、もしくはProfessional版
例:CC-RH V2 アップグレード(バージョン)であれば、「Compiler Standard (or Professional) V1 for RH850 (CC-RH)」の表示を確認
■エディションのアップグレードライセンスの場合:同じコンパイラの同バージョンのStandard版
例:CC-RX V3 アップグレード(エディション)であれば、「Compiler Standard V3 for RX (CC-RX)」の表示を確認
これで、コンパイラ製品版を利用する準備が整いました。
5.ツールユーザ登録(推奨)
ご使用製品の管理(紛失防止)のため、購入された弊社ツール製品のユーザ登録を推奨しています。
登録方法
- MyRenesasメニューから[ソフトウェア/ツールユーザ登録]をクリック
- ”Software/Tools Registered”ページで[追加]をクリック
”ソフトウェア/ツールの登録”ページで、下記のような製品情報を入力して、[登録]をクリック
Product category:Compiler/Assembler
製品名 : (例) RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
ライセンスキー :上記「4.ライセンス・キーの登録」で登録したライセンス・キー
関連マニュアル
- ライセンス・マネージャ V2.09.00 ユーザーズ・マニュアル (PDF | English, 日本語)
- ライセンス・マネージャ V2.10.00(macOS用)ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語)
- フローティング・ライセンス管理用ソフトウェア V2.09.00 ユーザーズ・マニュアル (PDF | English, 日本語)
- フローティング・ライセンス管理用ソフトウェア V2.10.00(Linux/macOS用)ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語)
- e² studio 2020-04、e² studio v7.8 ユーザーズマニュアル入門ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
- CS+ V8.02.00 統合開発環境 ユーザーズマニュアル インストーラ編 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
各コンパイラ製品ページ
FAQ
- FAQ 3000431 : RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ FAQ集(CC-RX)
- FAQ 1011700 : CS+で購入済のRL78ファミリ用 Cコンパイラライセンスは、e² studioで使用できますか?
- E0172007 (ファイルのサイズが0)によりライセンス・マネージャが起動しない
- すべてのFAQから検索する
お問い合わせ
ご不明点などがございましたら以下よりお問い合わせください。