概要
説明
このペット追跡機は、屋内外のあらゆる追跡シナリオを完全に網羅するように設計されており、最も一般的な3つの無線規格をカバーしています。 ペットが屋外を歩き回り、建物から遠く離れたら、内蔵のGNSS受信機とLTE Cat-M1モデムがトラッカの正確な位置を通信し、さらに動きの方向や周囲の主要な色と光の状態などのセンサデータを提供します。 屋内に移動すると、加速度計とジャイロスコープ、Bluetooth® Low Energy(LE)およびWi-Fi接続情報を組み合わせて位置追跡が実行されます。
システム制御は、Wi-Fi SoCのArm® Cortex®-M4Fによって処理され、LTEおよびBluetooth LE無線および接続されたセンサと対話するための柔軟なインタフェーススキームも提供します。 Bluetooth LE接続により、トラッカのコミッショニングとセットアップがスマートフォンと組み合わされているため、使いやすさを実現しています。 取り外し可能な充電式バッテリ1個で、最大数か月の長期間にわたって電力を供給できます。
このシステムのメリット:
- 超低消費電力によるバッテリ寿命の延長
- 柔軟性が高くかつ高度に統合されたアーキテクチャおよびモジュール構造
- 設計の簡素化・迅速化、市場投入までの時間短縮を実現する認証済の超低消費電力Wi-FiモジュールおよびWi-Fi + Bluetooth LEモジュール
- 一次電池・二次電池対応
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Bluetooth Low Energy
製品
Flash Memory
製品
Ultra-Low IQ DC/DC Buck
製品
Ultra-Low Power Wi-Fi SoC
製品
Haptic Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ニュース&ブログ
ブログ
2022年2月24日
|