Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

新定番 Zephyr RTOSではじめる組み込みソフト開発

~IoTデバイス向けリアルタイムOS Zephyrを使ったRA, RX, RZファミリ組み込みソフト開発手順を解説~ 

Image
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ, RXファミリ, RZファミリ

開催日時/会場

2026年  7月  8日(水)14:00~16:00 オンライン 

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • Zephyr RTOSを使った組込み機器開発を検討されている方
  • リアルタイムOSに興味のある方

受講に必要な前提知識

内容

近年、IoTデバイスや小型組込み機器の開発では、軽量で拡張性に優れたリアルタイムOS「Zephyr RTOS」が急速に普及しています。本セミナーでは、ルネサス製マイコンとその開発環境を使いながら、Zephyr RTOSの基本的な使い方を2時間で体験的に習得できるハンズオン形式のセミナーを開催します。

「ゼロからZephyrを触ってみたい」

「ルネサス環境で Zephyr を使った開発手順を知りたい」

「IoT向けのRTOSを効率よく学びたい」

そんな方に最適な内容です。

カリキュラム

  1. Zephyr RTOS概要
    • Zephyr RTOSとは?
    • 特徴とメリット
    • 対応するルネサス製品と開発環境
  2. 開発環境のセットアップ
    • 必要なツール
    • 初期設定とプロジェクト作成
  3. 基本的なアプリケーションの紹介
    • タスク管理とスレッド
    • デバイスドライバの利用
    • デモ:簡単なUART通信アプリの実装
  4. 応用的なアプリケーションの紹介

※ カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講者演習環境

  • セミナー開催2週間前までに事前配布資料にてご連絡します。

講師説明環境

  • 受講者演習環境と同等。(PCのOSはWindows11)

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2026年  7月  8日(水) お申し込み


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。