運転者や同乗者の快適性を高めるために、車体や利便性を高めるアプリケーションは日々進化しています。 そのため、幅広い車種やオプションに対応できる柔軟性やスケーラブルなソリューションが自動車メーカに求められています。 今日の自動車は、E/Eアーキテクチャの更新に伴い、機能安全の強化やサイバーセキュリティの向上、データ量の増加やエネルギー効率の高い動作モード、そしてOTA(Over-the-air=無線経由)ソフトウェアアップのデートなど、車体に求められる多くのニーズに対応する半導体製品が必要とされています。 ルネサスはこれらの課題に対応できるコスト効率と拡張性に優れたソリューションを提供します。
電子制御ユニット(ECU)は、パワーウィンドウやエアバッグ、ランプ、ミラー、ドア、シートなど、自動車のあらゆる場所に搭載されています。 この傾向により、ECUのソフトウェア開発の負担も増えています。