メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RZ/V2N Dual MIPI CSI-2 Camera Capture: Configuration, Validation & Live Display

RZ/V2N Dual MIPI CSI-2 Camera Capture: Configuration, Validation & Live Display
2026年10月7日

このビデオについて

この動画では、2台のMIPI CSI-2カメラモジュールを使用し、RZ/V2N Evaluation Kitでデュアルカメラの動作を設定・検証する方法を説明します。ハードウェア構成、カメラインターフェース、およびAR0234イメージセンサ、CSI-2レシーバ、CRUキャプチャユニット、Media Controllerフレームワークを含むLinuxの映像取り込みパイプラインを紹介します。さらに、カメラの認識確認、ドライバの確認、パイプラインの設定、RAWフレームの取り込み、2台のカメラによる同時フルフレームレート取り込みの検証を実演します。最後に、GStreamerを使用して2つのカメラ映像を左右に並べ、HDMIに表示する方法を紹介します。マルチカメラを使用する組み込みビジョンアプリケーションの実践的な基礎となる内容です。