概要
説明
Connectivity Production Line Tool (PLT) 8サイトメインボードは、ルネサスコネクティビティデバイスの生産テストの出発点です。 独自のRFテストユニット(RFTU)を提供する予定がある場合に最適です。
このボードは、Connectivity PLTソフトウェアと組み合わせることで、最大8台のデバイスの並列テストをサポートし、デイジーチェーン接続して最大32のテストサイトまで拡張できます。 ランプアップ時間の短縮、スループットの向上、生産コストの削減に役立ち、効率的で大量のテストに最適な選択肢となります。
特長
- 最大32の並列プログラミングとテスト
- OTP/Flash/eFlashのプログラミングの柔軟性
- 統合の容易さ:CLIツールが付属
- モジュラーアプローチ: Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、DECT
- 含まれるテスト:
- Xtalトリミング
- センサーテスト
- GPIOテスト
- RSSIテスト
- 電流測定
- 多く
- カスタマイズ可能なテストステップ
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| RTKRQ00010S00000BJ | Active | 在庫切れ | N/A |