メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The Production Line Tool (PLT) helps increase throughput in volume testing and programming of units centered around Renesas Bluetooth ICs.

In the PLT, the Golden Unit (GU) is a daughterboard mainly used for various purposes, including:

  • RF transmitter for the RF RSSI DUT test
  • RF receiver for the device Bluetooth Low Energy (LE) advertisement scan test
  • Audio tone generator for the audio test
  • Controlling the complex programmable logic device (CPLD)

The GU uses an SPI Flash memory mounted on the PLT board. The SPI Flash is pre-programmed with a specific production test firmware. If required, there are several methods for upgrading the GU firmware, including via the PLT’s GU JTAG connector or the UART. The latest GU firmware can be found inside the latest PLT software release, under the executables\binaries\GU folder.

Note: PLT v4.1 and onwards requires the latest firmware version of the Golden Unit. If the Golden Unit firmware is not updated, then the PLT applications will not run. The Golden Unit is calibrated during PLT production. It is delivered with a calibration characterization document.

使用製品

サンプル&ご購入

DA14580-PLT-GU Golden Unit Daughterboard

DA14580 PLT GOLDEN UNIT

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to +85°C
Assembly Location:GERMANY
1u | $150.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。