メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ブログ

What is data acquisition (DAQ) and distributed processing/edge computing in the IoT era with RX23E-A?

RX23E-AによるIoT時代のデータアクイジション(DAQ)と分散処理/エッジコンピューティングとは?

高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aと産業ネットワーク機能を強化したマイコンRX72Mを組み合わせることで、IoT時代にマッチしたデータアクイジション(DAQ)を実現することが可能です。

Dataline performance of two new actors in the networking arena

The Art of Networking (Series 4): CAN XL and 10BASE-T1S – Dataline Performance of Two New Actors in the Networking Arena

This blog gives a brief overview of CAN XL and 10MBit/s Ethernet, and the differences between them.

Functional Safety over EtherCAT Blog

ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み

ルネサスが2020年後半にFSoEソリューションを発売して以来、このソリューションは世界中から注目されています。このブログでは、ルネサスのFSoEソリューションがどのように開発を容易にし、且つ開発期間を短縮するのかをご紹介します。

Obtain the Latest Information at the “Virtual Renesas Automotive Days”!

「Renesas Automotive Days オンライン」で最新情報をご入手ください!

“ルネサスの戦略と幅広い車載ソリューションラインナップをアップデートさせていただく機会として「Renesas Automotive Daysオンライン」を開催します。

RX72M Single-Chip Motor Control via EtherCAT Communications

RX72M EtherCAT 通信を用いたシングルチップソリューション

ルネサスはアプリケーション処理と標準的なEtherCAT通信、モータ制御をワンチップで実現するRX72M モータ+EtherCAT シングルチップソリューションをご提案します。

The RX671 Microcontroller Meets the Ever-evolving Demands of IoT Devices Blog

進化し続けるIoT機器の要求にお応えする新製品RX671

家電や産業機器の進化・IoT化に貢献してきたRX600シリーズに新製品RX671が加わりました。演算能力・機能が強化されたRX671の追加で、より幅広いニーズへの対応が可能となりました。

The Art of Networking (Series 3): The Power of Virtualization Blog

ネットワーク技術(シリーズ3):仮想化の力

ソフトウェアによる仮想化はECU統合の用途において強力なツールの1つです。本稿では、2つの仮想マシン間でデータを共有するケースにおいて、①ソフトウェアのみで実現した場合と、②仮想化支援機能を持つ車載イーサネットスイッチを用いた場合について、その比較結果を示します。仮想化を支援する周辺機能(ハードウェア)は、仮想化に伴うオーバーヘッドの低減に貢献します。

Accelerate Your Design Process with Renesas’ Lab on the Cloud

Accelerate Your Design Process with Renesas’ Lab on the Cloud

Renesas’ Lab on the Cloud bridges the gap between ordering evaluation boards and testing in the lab by providing access to live boards in a physical lab through an online interface.

Evaluation Environment for Dual Motor Control Using the Renesas RA Family RA6T1 Group Blog

Renesas RA ファミリ RA6T1を使ってデュアルモータ制御してみた

市販されているモータ評価キットを使って、2つのモータを同時に制御する評価環境を構築しました。また、モータ制御の開発をより効率的に行うために「Renesas Motor Workbench」を使用します。これはシンプルなGUIでモータ制御パラメータを変更することが可能であり、2つのモータを同時に制御することが可能です。

Merits of Using the Verified Linux Package in the RZ/G Board Support Package Blog

検証済みのLinuxパッケージをRZ/Gボードサポートパッケージに利用するメリット

Minh Tran氏が検証済みLinuxパッケージの利点について説明し、産業グレードのLinux Civil Infrastructure Platform(CIP)と、本格的なRZ/G向けボードサポートパッケージ (BSP)に統合された超長期サポート(SLTS)カーネルを紹介します。