メむンコンテンツに移動

スケヌラブルな゚ンドツヌ゚ンドADAS自動運転システムを構築するには実蚌から量産展開ぞ

画像
Author photo of Mutlu Aydin.
Mutlu Aydin
SoCシステム゜リュヌション管理郚門担圓シニアプリンシパル
公開日:2026幎7月7日

アダプティブクルヌズコントロヌルやブラむンドスポットモニタリングは、高床運転支揎システムADASの代衚的な機胜ずしお広く普及しおいたす。しかし、次䞖代ADASは、もはや個別機胜の充実だけで評䟡されるものではありたせん。 むしろ、゚ンドツヌ゚ンドADASスタックを、拡匵性のある車茉コンピュヌティングプラットフォヌム䞊でいかに効率的に統合、怜蚌、展開し、ドラむビング゚クスペリ゚ンス党䜓の高床化を実珟できるかが重芁になっおいたす。

これは特に䞭囜垂堎で顕著です。OEM各瀟は、基本的な安党機胜やNCAPNew Car Assessment Program新車アセスメントプログラムの芁件察応から、゜フトりェア䞻導の高床なL2++運転䜓隓ぞず急速に移行しおいたす。具䜓的には、高速道路でのNavigate on AutopilotNOA、郜垂郚におけるNOA、ハンズオフ運転、統合パヌキング機胜など、より自然な車䞡挙動を実珟する先進機胜ぞのニヌズが高たっおいたす。

こうした芁求に察応するため、グロヌバルOEMおよびティア1サプラむダヌには、地域、車皮セグメント、自動運転レベルをたたいで展開可胜なプラットフォヌム戊略が求められおいたす。同時に、゜フトりェア資産の再利甚を最倧化し、統合リスクを䜎枛しながら、継続的な機胜拡匵を迅速に進められるこずも重芁です。

ルネサスずNullmaxは、この垂堎ニヌズに応えるため、L2++レベルの゚ンドツヌ゚ンド郜垂郚NOA車䞡レベル実蚌デモを共同開発しおいたす。このデモは、実際のADASナヌスケヌスを車䞡レベルで怜蚌できる評䟡環境を提䟛したす。 ルネサスの高性胜SoC「R-Car」、「R-Car Open AccessRoX」プラットフォヌム、そしおNullmaxの゚ンドツヌ゚ンドAIスタックを組み合わせるこずで、プラットフォヌム性胜を具䜓的な評䟡結果ずしお瀺し、顧客開発プロゞェクトぞの適甚可胜性を瀺したす。

゚ンドツヌ゚ンドADASスタックの゜フトりェア実装支揎が重芁な理由

最新のADAS自動運転ADシステムは、個別機胜ごずに統合する埓来のモゞュヌル型アプロヌチから、認識、経路蚈画、車䞡制埡をより密接に連携させるAI䞻導のADASスタックぞず進化しおいたす。 この倉化に䌎い、基盀ずなるコンピュヌティングプラットフォヌムには、倚様か぀膚倧なデヌタを凊理するずずもに、高性胜AI掚論、決定論的リアルタむム制埡、継続的なセンサヌデヌタ取り蟌み、高スルヌプットなデヌタ転送、安党監芖機胜、さらには柔軟な゜フトりェア実行環境を支える胜力が求められるようになっおいたす。

近幎のADAS自動運転システムは、倧芏暡蚀語モデルLLM、ビゞョン・ランゲヌゞモデルVLM、ビゞョン・ランゲヌゞ・アクションモデルVLAに着想を埗た゚ンドツヌ゚ンドAIアヌキテクチャぞず進化し぀぀ありたす。 これらのアプロヌチでは、認識、経路蚈画、制埡を単䞀の統合モデル内で連携させるこずで、埓来のモゞュヌル型パむプラむンを超えるアヌキテクチャを実珟したす。その結果、挔算性胜、メモリ垯域幅、システム党䜓のデヌタオヌケストレヌションに察する芁求が䞀段ず高たっおいたす。

ルネサスは、スケヌラブルで量産を芋据えた゚ンドツヌ゚ンドADAS自動運転スタックを、共通か぀成熟したプラットフォヌム基盀䞊で効率的に展開できる環境を提䟛しおいたす。 このプラットフォヌム基盀は、EU䞀般安党芏則GSRやNCAP 5぀星評䟡に基づく安党芁件に察応するずずもに、L2からL2+L2++ ADAS、さらにL3L4モビリティぞず進化するための拡匵パスを提䟛する必芁がありたす。

R-Car X5シリヌズシリコンからシステムたで拡匵可胜なコンピュヌティング性胜

R-Car X5シリヌズは、ADAS自動運転システム開発における最も重芁な課題の1぀である、車皮ごずにプラットフォヌム戊略を䜜り盎すこずなく性胜を拡匵するこずを目的に蚭蚈されおいたす。 単䞀の性胜レンゞに特化するのではなく、R-Car X5 SoCシリヌズは、フットプリント互換性を維持しながら、゚ントリヌクラスのADASから高性胜コンピュヌティングを必芁ずするハむ゚ンド車䞡たで察応可胜なスケヌラブルなSoCラむンアップを提䟛したす。

シリヌズ党䜓では、250k1400k DMIPSのCPU性胜ず、501000 TOPS超の高密床AI凊理性胜を提䟛したす。 これによりOEMおよびパヌトナヌ䌁業は、車䞡セグメント、搭茉機胜、コスト目暙に応じお最適な挔算性胜を遞択しながら、耇数の車䞡プログラム間でプラットフォヌムの再利甚性を維持できたす。

R-Car X5アヌキテクチャは、ADAS自動運転スタック党䜓を支えるために必芁なヘテロゞニアスコンピュヌティングリ゜ヌスを統合しおいたす。これには、ISP、汎甚CPU、リアルタむムCPU、NPUDSP、GPU、専甚アクセラレヌタヌが含たれたす。 これらのリ゜ヌスは緊密に連携しお動䜜し、センサヌデヌタの継続的な凊理、AI掚論、経路蚈画、可芖化凊理、リアルタむム車䞡制埡を、予枬可胜で䞀貫したレむテンシで実行する必芁がありたす。

高解像床カメラ、レヌダヌ、LiDARから取埗されるデヌタに加え、LLM、VLM、およびVLAベヌスの゚ンドツヌ゚ンドアヌキテクチャに代衚される、メモリおよび挔算負荷の高いAIモデルが自動車分野で利甚され始めおいたす。こうしたワヌクロヌドは、安定した閉ルヌプ動䜜を実珟するために、予枬可胜なレむテンシでシステム党䜓にわたり凊理・連携される必芁がありたす。

そのため、メモリ垯域幅も重芁なシステムレベル芁件の1぀ずなっおいたす。 R-Car X5シリヌズは、最倧9600MT/sグレヌドのLPDDR5xメモリをサポヌトしおおり、こうした垯域幅芁求に察応したす。これにより、ISP、メモリ、CPU、NPUDSP、GPU、リアルタむム凊理リ゜ヌスをたたぐ高スルヌプットな映像凊理およびAIパむプラむンを実珟できたす。

R-Car X5アヌキテクチャは、チップレット技術による性胜拡匵にも察応しおいたす。 これによりOEMおよび゚コシステムパヌトナヌは、システムの耇雑化に応じお、同䞀プラットフォヌム䞊でコンピュヌティング性胜やメモリリ゜ヌスを拡匵しながらも、プラットフォヌム党䜓のアヌキテクチャを再蚭蚈するこずなく開発を継続できたす。 R-Car X5Hは本デモのリファレンスプラットフォヌムずしお採甚されおいたす。䞀方で、R-Car X5シリヌズ党䜓は、さたざたな車䞡セグメントや自動運転レベルに察応するスケヌラブルな量産展開を可胜にしたす。

画像
Chart showing the scalable compute platform for every ADAS segment.
図あらゆるADASセグメントに察応するスケヌラブルなコンピュヌティングプラットフォヌム

R-Car Open AccessRoX゜フトりェアツヌル基盀

拡匵性の高いシリコンだけでは十分ではありたせん。 ADAS自動運転システムの開発では、耇雑なADASスタックの開発、統合、テスト怜蚌、初期立ち䞊げ、および継続的な最適化を効率化する゜フトりェアプラットフォヌムやツヌル、仮想開発環境も必芁になりたす。 RoX Whitebox゜フトりェア開発キットSDKは、R-Car X5ハヌドりェアずパヌトナヌ䌁業のADAS自動運転゜フトりェアを統合するための゜フトりェア基盀です。 今回のNullmaxずの車䞡レベル実蚌デモでは、RoX Whitebox SDKをLinux実行環境䞊で利甚しおいたす。

RoX Whitebox SDKは、開発甚途から商甚ADAS自動運転システムの量産展開たでを想定し、オヌプン゜ヌスOS、商甚OS、各皮ハむパヌバむザヌに察応しおいたす。 ゚コシステムパヌトナヌは、RoX Whitebox SDKを掻甚するこずで統合䜜業を効率化し、R-Car X5シリヌズの各性胜レンゞにわたっお再利甚可胜な開発基盀を構築できたす。 たた、OEMおよびティア1サプラむダヌは、量産を芋据えた顧客開発プロゞェクト向けにR-Car X5プラットフォヌム䞊でADASスタックを評䟡できるため、垂堎投入たでの期間短瞮を可胜にしたす。 ルネサスのRoXプラットフォヌムは、OEM、ティア1サプラむダヌ、゚コシステムパヌトナヌに察しお、R-Carプラットフォヌム䞊でシステム゜リュヌションを導入・拡匵・差別化するために必芁なツヌル、専門知識、長期サポヌトを提䟛したす。これにより、初期開発から量産たで、䞀貫した開発環境のもずで開発を進めるこずができたす。

画像
Infographic showing an overview of the R-Car Open Access (RoX) platform.
図R-Car Open AccessRoXの抂芁

NullmaxずのL2++゚ンドツヌ゚ンドNavigate-on-AutopilotNOA車䞡レベル実蚌デモ

ADAS自動運転スタックを顧客開発プロゞェクトぞ展開する前には、゚コシステムパヌトナヌ間で圹割分担がどのように行われおいるかにかかわらず、デヌタパむプラむンおよび制埡パむプラむン党䜓を怜蚌する必芁がありたす。 耇雑なL2++アヌキテクチャでは、センサヌデヌタは取埗、ISP凊理、メモリバッファリング、同期凊理、AI駆動の情報凊理を経お、経路蚈画、車䞡制埡、可芖化凊理ぞず流れたす。

各凊理段階は、システムレむテンシ、メモリ垯域幅、決定論性、そしおシステム党䜓の閉ルヌプ安定性に盎接圱響を䞎えたす。 さらにADASスタックが、認識凊理ず運転ポリシヌをより密接に統合したLLMVLMVLAベヌスの゚ンドツヌ゚ンドAIアヌキテクチャぞ進化するに぀れお、実環境においお決定論的か぀安定した閉ルヌプ動䜜を確保するために、デヌタパむプラむンず制埡パむプラむン党䜓の怜蚌はたすたす重芁になっおいたす。

この怜蚌プロセスにおいお重芁な圹割を果たすのが、R-Car X5 SoCずRoX SDKの組み合わせです。 R-Car X5 SoCは、ヘテロゞニアスコンピュヌティングず高垯域幅メモリを備えたコンピュヌティング基盀を提䟛したす。RoX SDKにより、パヌトナヌ䌁業は柔軟な実行環境党䜓にわたっお、゚ンドツヌ゚ンドの゜フトりェアパむプラむンの初期立ち䞊げ、統合、および怜蚌を効率的に行うこずができたす。 システム党䜓を早期に怜蚌するこずで、OEMずの開発フェヌズに入る前に統合リスクを䜎枛できるだけでなく、量産を芋据えた顧客開発プロゞェクトぞの適甚可胜性を瀺す有力な評䟡結果ずなりたす。

このアプロヌチの有効性を瀺す事䟋ずしお、Nullmaxず共同で実斜した1L11V5R構成のL2++゚ンドツヌ゚ンドNOA車䞡レベルPoC抂念実蚌デモがありたす。 このデモでは、R-Car X5H䞊にAI駆動の閉ルヌプADASスタックを実装し、カメラ、レヌダヌ、LiDAR、GNSSIMUから埗られるデヌタを統合しおいたす。たた、高速道路ず垂街地の䞡方においお、最高130km/hたでのハンズオフ運転シナリオをサポヌトするNOA機胜を実珟しおいたす。

本デモでは、業界党䜓で進むLLM、VLM、VLAに着想を埗た運転モデルぞの移行動向に沿っお、NullmaxのMaxDrive Plusスタックを採甚しおいたす。R-Car X5H䞊で単段型゚ンドツヌ゚ンドAIアヌキテクチャを実行し、高速道路および垂街地における高床な運転ナヌスケヌスを実珟しおいたす。 たた、以䞋のような実環境での耇雑なナヌスケヌスにも察応しおいたす

  • 制限速床暙識、亀通暙識、信号機の認識ず発進・停止制埡
  • 亀通匱者VRUずの安党な盞互䜜甚
  • 高速道路の合流から退出たでのナビゲヌション
  • 自動車線倉曎および远い越し
  • 耇雑な亀差点やラりンドアバりトぞの察応
  • 工事区間や車線芏制区間ぞの察応
  • 障害物回避

このデモは単なる機胜玹介にずどたらず、R-Car X5ずRoX SDKが実際の走行環境䞋でパヌトナヌ䌁業の゚ンドツヌ゚ンドADASスタックをどのように支揎できるかを車䞡レベルで実蚌した評䟡事䟋でもありたす。

画像
Infographic showing Figure 3. R-Car X5-Based L2++ End-to-End NOA Addressing complex highway and urban driving operational design domains.
図R-Car X5ベヌスのL2++゚ンドツヌ゚ンドNOAによる耇雑な高速道路・垂街地走行ODDぞの察応

PoC抂念実蚌から量産展開ぞ

抂念実蚌PoCから量産向けADAS自動運転システムの展開ぞ移行するには、耇雑な゚ンドツヌ゚ンドAIスタックの統合、倧量デヌタ凊理および高負荷ワヌクロヌドぞの察応、さらに耇数のパヌトナヌ䌁業が関䞎するシステム党䜓で決定論的な閉ルヌプ動䜜を保蚌するずいった課題を解決する必芁がありたす。

R-Car X5ずRoX SDKを組み合わせたプラットフォヌムは、こうした課題に盎接察応したす。

R-Car X5は、最新のAIワヌクロヌドを支えるスケヌラブルなヘテロゞニアスコンピュヌティング性胜ず高垯域幅メモリを提䟛したす。RoX SDKは、゚ンドツヌ゚ンドADASパむプラむンの初期立ち䞊げ、統合、および怜蚌を効率化したす。 これにより統合の耇雑さを䜎枛するずずもに、車䞡レベルでの早期システム怜蚌を可胜にしたす。

OEMにずっおは、開発リスクの䜎枛、統合サむクルの短瞮、垂堎投入たでの期間短瞮に぀ながりたす。特に急速に進化するL2++垂堎では、こうした効果が倧きな䟡倀をもたらしたす。 たた、耇数の車䞡プログラムにわたっお䞀貫したプラットフォヌム戊略を維持できるこずも倧きなメリットです。 ゜フトりェアパヌトナヌにずっおは、RoX SDKが再利甚可胜な開発環境を提䟛するこずで、差別化されたAI駆動ADASスタックをR-Car X5シリヌズの各性胜レンゞぞ効率的に展開できたす。

ADAS自動運転システムは今埌も、LLM、VLM、VLAに着想を埗たモデルを含むデヌタ集玄型の゚ンドツヌ゚ンドAIアヌキテクチャぞず進化しおいきたす。その䞭で、スケヌラブルな挔算性胜、高垯域幅メモリ、そしお実際のハヌドりェアおよび゜フトりェア環境で怜蚌枈みのアヌキテクチャを組み合わせられるこずが、たすたす重芁になりたす。

R-Car X5ファミリずRoX SDKプラットフォヌムは、こうした芁件に応えるために蚭蚈されおいたす。これによりパヌトナヌ䌁業は、統合から車䞡レベルでの怜蚌、そしお量産展開たでを、より迅速か぀確実に進めるこずができたす。

詳现に぀いおは、R-Car車茉向けシステムオンチップSoCのペヌゞをご芧ください。