メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

タッチキーを、手袋で、濡れた手で、実際に試せる「RX113」マイコン用開発キットを発売

~オールインワン開発キットにより、家電から産業までタッチキー開発を即時開始可能~, embed_code

2015年4月21日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役会長兼CEO:作田 久男、以下ルネサス)は、高感度で高ノイズ耐性、耐水性に優れた静電容量式タッチキーIP(注1)を搭載した32ビットマイコン「RX113」グループ(注2)用タッチキー開発キットを、5月下旬より販売開始いたします。

 タッチキー用マイコン「RX113」は、高感度と高ノイズ耐性を両立しており、NC工作機の制御盤等、産業分野における手袋を装着した状態でのタッチキー認識を可能にしています。また、手と水を区別して検知することができるので、濡れた手で触ることの多いIH調理器や食洗機等の調理家電、給湯器リモコン、お風呂用TV等の水回り製品でも正しく動作させることが可能です。

 今回発売する開発キットは、タッチキー用マイコン「RX113」の性能を最大限引き出すだけでなく、静電容量式タッチキー開発における課題であった、タッチ 感度と相反する、ノイズ耐性の最適化を自動調整して解決します。加えて、同梱される4種類のタッチキー評価ボードにより、パネル素材、耐水性、近接検知 (キーに直接触れない)、位置検出の各環境を簡単に実現することが可能です。

本開発キットは、

(1) 4種類のタッチキー評価ボードとサンプルソフトウエア

(2) 自動調整ツール「Workbench6」(注3)

で構成され、

  • オールインパッケージのため、即時に開発を開始可能
  • 評価ボードと自動調整ツールにより、タッチキーシステムの開発が容易に実現可能
  • 調整結果をソースファイルとして出力可能

等の特長があります。

本開発キットに含まれる評価ボードと自動調整ツールの概要は以下の通りです。

(1) タッチキー評価ボード

① タッチキーの基本動作である、キー、スライダ、ホイール評価ボード
アクリルやガラス素材、木材やプラスティック、布等でカバーされる用途

② 近接センシング(キーに直接触れない用途)評価ボード(注4)
衛生上の課題があるもの、厚手のゴム手袋やミトン等を使用しての用途

③ 耐水性評価ボード
ウエアラブルなヘルスケア製品やIHクッキングヒータ等、汗や水が付着した状態使用される用途。防塵防水加工が予定されるもの。

④ パッド評価ボード
PCのマウスパッドのように位置や方向を認識する用途(注4)

(2) 自動調整ツール「Workbench6」

  • 使いやすいGUI(Graphic User Interface)の操作だけでタッチ感度やノイズ耐性を自動調整可能。
  • タッチキー調整の結果はルネサス製「CS+」、または「e2 studio(注5)」の統合開発環境にプロジェクトのソースファイルで出力。
  • 高感度で特に近接検出に優れた自己容量方式と、耐水性やマトリクスキー対応で多数のキーが実現可能な相互容量方式に対応。さらに、それらが混在したパターンにも対応しており、従来のタッチキーに近接センサを付加したシステム等にも応用可能(注6)。

 なおルネサスは、2015年5月13日~15日に東京ビッグサイト で開催されるJapan IT Week内のIoT/M2M展および組込みシステム開発技術展に出展し、「RX113」グループを使用したタッチキー向けソリューションを用いたデモンス トレーションをはじめ、「一歩先の世界へ」をテーマにIoT向けソリューションを紹介する予定です。

 新製品の内容は別紙(113KB)をご参照ください。

 RX113の製品情報は、https://www.renesas.com/ja/solutions/key-technology/human-interface/touch-sensor-system2/technology.htmlをご覧ください。

以 上

(注1)2014年7月に発表した静電容量式タッチキーIPのニュースリリースはこちらです。
http://japan.renesas.com/press/news/2014/news20140715.jsp

(注2)32ビットマイコン「RX113」グループの詳細はこちらです。
http://japan.renesas.com/products/mpumcu/rx/rx100/rx113/index.jsp

(注3)ルネサスは2009年にタッチキーマイコン「R8C/3xT」グループの量産を開始し、同時に開発ツール「Workbench」を提供してきました。ユーザのニーズにお答えし機能アップを続け、現在は「Workbench5」を提供しております。

(注4)基板のみ同梱。後日web上で対応ソフトウエアを配布予定です。

(注5)グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境「Eclipse」と、C/C++言語開発を可能とするCDTプラグインをベースとし、ルネサス製マイコン「RXファミリ(RX600、RX200、RX100)」に対応した統合開発環境です。

(注6)自己容量方式と相互容量方式の混在に対応した「Workbench6」は後日web上で配布予定です。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。