メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

AIモデル生成のReality AI Toolsと統合開発環境e² studioがシームレスに統合

~組み込み、AI/ML双方のプロジェクトデータを共有し、AIアプリケーションの開発効率が向上~, basic_html

2023年9月21日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、センサの生データからAIモデルを生成してマイコンに実装するReality AI Toolsと、ルネサスの統合開発環境(IDE)であるe2 studioを統合し、データやプロジェクト、AIコードを両ツール間でシームレスに共有できるようになったと発表しました。ルネサスのマイコン用ソフトウェアパッケージ(注1)に含まれたリアルタイムデータ処理用のソフトウェアによって、センサデータの収集がより容易に行えるようになりました。この統合により、センサによる異常検知や予知保全など、IoTネットワークのエッジおよびエンドポイントでのAIとTinyMLアプリケーションの開発期間を短縮することができます。

 ルネサスは、2022年にReality AI社を買収して以来、AIモデルの開発を簡素化するための研究と改善に全力を注いできました。非画像処理のセンシング技術を使ったAIアプリケーションの製品開発全般をサポートするReality AI Toolsを利用することで、ユーザは自動的にセンサデータの分析と、最適化されたAIモデルを生成することができます。今回ルネサスは、Reality AI Toolsと、e2 studioとの間でシームレスな開発環境を構築しました。センサデータはマイコン評価キットによりセンサから収集し、e2 studioで可視化およびラベリングされ、ワンクリックでReality AI Toolsのプロジェクトに転送が可能です。さらに、Reality AI Tools内で生成されたAI/ML分類モデルをe2 studioからダウンロードして統合することもできます。

 ルネサスのグローバルビジネス開拓&エコシステム担当Vice PresidentであるMohammed Dogarは、次のように述べています。「AI実装の成否は、センサデータからの実世界の入力情報を使ってモデルを開発し、改良できるかどうかにかかっています。ルネサスのReality AI Toolsとe2 studioの間のシームレスなデータ共有を可能としたことによって、設計者が正確かつ強力なAIアプリケーションを迅速に構築できる業界最高のソリューションを実現しています。」

 ルネサスは、データ転送に加え、組み込み開発環境とAI開発環境の間でのプロジェクトの連携も可能としました。ユーザは、Reality AI Toolsからe2 studioのプロジェクトリストを同期し、転送することが可能になりました。また、e2 studioのプロジェクトとReality AI Toolsのプロジェクトを関連付けたり、e2 studio内から新しいReality AI Toolsプロジェクトを作成したりすることもできます。このプロセスの概要については、こちらのデモビデオ(英語)をご覧ください。

 またルネサスは、エコシステムパートナと協業しながら、各種のアプリケーション例やリファレンスソリューションのライブラリも構築しています。これらのサンプルソフトウェアを使用して、多様なユースケースのPoC(概念実証)を開発することができます。

 現在、ルネサスのAIアプリケーションライブラリには、Reality AI Toolsによるリアルタイム分析だけでなく、画像処理や音声認識アプリケーション向けに、さまざまなユースケースに対応した30以上のリファレンスソリューションが収録されています。ルネサスのAIソリューションの詳細情報については、こちらをご覧ください。renesas.com/ai

ルネサスのマイコンについて

ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界シェア第一位のメーカです。高い性能と品質、電力効率を誇り、8ビット、16ビット、32ビットの幅広い製品ラインアップを展開しています。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスは信頼に足るサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。renesas.com/MCUs

以 上

(注1)RA用のFlexible Software Package(FSP)、RX用のFirmware Integration Technology(FIT)、およびRL78用のSoftware Integration System(SIS)。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。