Image
技術内容の理解活用

 

費用 (無料)   対象製品  RX65N

開催日時/会場

  • 2022年 07月15日(金) 13:00~17:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • FreeRTOSを使った制御を考えている方
  • AWS+FreeRTOS環境で開発を着手しようとしている方
  • 製品のIoT化をご検討されている方

受講に必要な前提知識

内容

毎回大変ご好評いただいていますセミナーです。TeamsLiveEventを使ってオンラインで開催しますので、早送りや巻き戻しができます。セミナー時間は開催時間より短くデザインしてあり、皆様のお時間に合わせてご受講いただけます。

FreeRTOSはAmazonが無料配布していますマイクロコントローラ向けリアルタイムオペレーティングシステムです。
本セミナーでは、FreeRTOSを理解していただくために、タスクとは何かから、弊社統合開発環境e² studioによるタスクの作り方、セマフォ、キュー、イベントグループなどの基本的なAPI、RXマイコンに実装するときのI/Oの使い方や割り込みの注意点などを解説します。
AWSと連携するマイコンを開発するにはFreeRTOSの理解が必須です。ぜひご受講ください。

※AWSと連携するためのFreeRTOS IoT Libraries APIは本セミナーの説明に含まれておりません。
※演習も用意しておりますが、オンラインでの開催となるため、講師が一連の流れと解答をデモストレーションさせていただきます。
※環境をお持ちであれば、ご一緒に演習を実施していただけますが、事前にe² studio 2020-07、CC-RX 3.01のインストールとRX65N Cloud Kitの準備が必要です。

■関連セミナー

クラウドを活用するためのセミナーも開催します。あわせてご受講いただくことで、クラウドサービスとの連携も学ぶことができます。
1.AWSクラウド簡単接続!RX65N Cloud Kitを活用したAWS IoTオンラインセミナー 入門編(2022年1Hで検討中)
2.IoT機器を簡単アップデート!FreeRTOSを活用したAWS IoTオンラインセミナー OTA編(2022年1Hで検討中)
3.Azureクラウドに簡単接続!AzureRTOSを活用したAzure IoTオンラインセミナー 入門編(2022年1Hで検討中)
※ 1と2はAWSクラウド(FreeRTOS)、3はMicrosoftAzureクラウド(AzureRTOS)

カリキュラム

  1. RTOS入門
  2. FreeRTOSの内部
  3. FreeRTOSが提供するAPIの使い方
  4. 演習1 タスクの作り方
  5. 演習2 ソフトウェアタイマ
  6. 演習3 割り込みとの連携
  7. AWS IoT Coreとの通信
  8. 演習4 AWS IoT Coreによる制御(デモ)

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
 ※また終了時間は早くなる可能性があります。

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

※AWSと接続する場合は環境を選びますのでバージョンを合わせていただくことをお勧めします。

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

受講者演習環境と同じ

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 07月15日(金)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。