FreeRTOSのインポートからAWSクラウドへメッセージ送信し確認するまでの手順を解説します。

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX65N)

開催日時/会場

  • 2022年 04月07日(木) 10:30~12:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • AWSクラウドに興味のある方
  • Amazon FreeRTOSを採用した組み込みシステム開発を検討されている方
  • クラウドIoTへの移行・活用を進めたいが、何から手をつけたらいいかわからない方
  • クラウドでのデータの可視化、機器のリモート監視を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • RTOSの使用経験がない方でもご参加いただけます。
  • 事前に配布するテキストをご一読されることをお勧めします。 その他、必要な知識はありません。

内容

本セミナーでは、AWSクラウドへデバイス(RX65N)を接続するための開発プロジェクト(FreeRTOSプロジェクト)の立ち上げ方から、同クラウドへメッセージを送信し、確認するまでの一連の手順を、評価キットであるRenesas RX65N Cloud Kitを使用して解説します。一連の手順を丁寧に解説しますので、RTOSの使用経験が無い方でも受講可能です。
Renesas RX65N Cloud Kitは、ルネサスから販売中のクラウド通信評価キットです。
Renesas RX65N Cloud Kitをお持ちであれば、実際に操作し手順を体験いただけます。効果的にセミナを受講いただけますのでRX65N Cloud Kitの入手など講座概要を参照し準備されることをお勧めします。
Renesas RX65N Cloud Kitは、こちらより購入可能です。

Renesas RX65N Cloud Kitは、IoTエンドポイント機器に向けて、FreeRTOSに対応したRX65Nを使用してアマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)へのスピーディなWi-Fi接続評価が可能です。本キットは環境センサや光センサ、慣性センサを搭載しており、エンドツーエンドにセキュアにAWSへ接続できるため、センサ機能付きIoT機器のプロトタイプ開発や評価に最適です。

カリキュラム

AWS Cloudへの接続までを以下の手順で解説します。

  1. AWSとFreeRTOSとは?
  2. e² studioへのFreeRTOSインポート
  3. e² studioのFreeRTOSプロジェクトの作成
  4. AWS IoT Core接続までの手順
  5. RX65N Cloud KitをAWS IoTに接続
  6. RX65N Cloud Kitを応用したアプリケーション開発
  7. 質疑応答

本セミナーでは講師が操作をお見せしながら手順を解説します。
受講者様ご自身でもお手元で操作をされる場合は、事前に以下の準備を済ませておいてください。

  • ボードのご購入:Renesas RX65N Cloud Kit(手順(4)で使用)
  • 統合開発環境のインストール:e² studio 2020-07以降のバージョン
  • コンパイラのインストール:CC-RX V.3.01.00 または GCC for Renesas 8.3.0.201904-GNURX
    ※CC-RX無償評価版コンパイラがご利用可能です。但し、60日試用期間を超過する場合は、正規ライセンスのご購入が必要です。
    ※本セミナーで使用するFreeRTOSはCC-RX V3.02.00以降のバージョンではビルドできません。
    CC-RX V.3.01.00のインストールをお願いします。
    ※GCC for Renesas 8.3.0.201904-GNURXは、以下URLよりダウンロードできます(e² studioインストール時に合わせてインストールすることも可能です)。
    https://llvm-gcc-renesas.com/rx-download-toolchains/(GCCコンパイラのインストールには、ユーザ登録が必要です。)
    ※GCCは、AmazonFreeRTOS v202002.00-rx-1.0.5でご利用いただけます。
  • AWSアカウントの登録(外部サイト)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • ボード:Renesas RX65N Cloud Kit
  • PC環境:e² studio 2020-07、CC-RX V3.01.00インストール済み

受講生環境(パソコンはWindows10を推奨します)

講師説明習環境と同じ
※GCC for Renesas 8.3.0.201904-GNURXを使用しての動作確認も可能です。
GCCをご利用の場合、FreeRTOSは「AmazonFreeRTOS v202002.00-rx-1.0.5」をご使用ください。

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 04月07日(木)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。