概要
説明
Microsoft ® Visual Studio Codeは、様々なプラットフォームやオペレーティングシステムでコーディングを簡単かつ高速に実現できるため、多くのエンジニアが使用しています。
ルネサスでは、Visual Studio Codeに対応したビルドおよびデバッグ拡張機能(Extension)を全ルネサスマイコンファミリ向けに提供しています。
これにより、ルネサスのIDE e2 studioに加え、ルネサスマイコン用組み込みソフトウェア開発環境としてVisual Studio Codeも好みに応じてご使用いただけます。
Visual Studio Codeは、Visual Studio Codeのウェブサイトからダウンロードできます。
ルネサスマイコン用拡張機能(Extension)は、こちらからダウンロード、またはVisual Studio Code上からインストールできます。詳細は動画およびヘルプをご覧ください。
Note: Visual Studio Code、VS Code、Visual Studio Codeアイコンは、Microsoft Corporationの商標です。https://www.microsoft.com/legal/intellectualproperty/trademarks
ターゲットデバイス
サポート
ビデオ&トレーニング
VS Code の Real-Time Performance Monitor (RPM) をご紹介します。RPM は、E2 エミュレータを用いたベアメタルアプリケーションのパフォーマンスをモニタ・分析するための強力なツールです。この動画では、RPM がリアルタイムのデータ監視、カスタム式による高度な分析、そして通常モード・リアルタイムモード・再生モードの柔軟な記録モードを実現する方法を解説します。PMU カウンタから RAM/IO の観察、式ベースのインサイトまで、RPM は性能最適化のための包括的なソリューションを提供します。
詳細情報
Visual Studio Code のルネサス拡張機能を使用したセットアップ、ビルド、およびデバッグの手順については、 オンラインヘルプを参照してください。Visual Studio Code の使用方法については、Microsoft Visual Studio Code Document を参照してください。