メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RZ Multi-OS Package: Linux および FSP FreeRTOSデモ

RZ Multi-OS Package: Linux および FSP FreeRTOSデモ
2025年12月26日

このビデオについて

この動画では、RZ/T Multi-OS packageを用いたデモを通じてRZ Multi-OSアーキテクチャを紹介します。例として、アプリケーションコア(CA55)にLinuxを、Real-Time Core(CR52)にFreeRTOSを使用して、OpenAMPとRZ Flexible Software Package(FSP)を活用して効率的なコア間通信を実現しています。前半では、Multi-OS フレームワーク、 Linux と FSP のそれぞれのサンプル プログラムを紹介し、後半ではLinuxと FreeRTOS のデモの流れを説明します。このデモは、Multi-OSフレームワークがRZデバイス上でどのように動作し、実際の組み込みソリューションにどのように応用できるかについて開発者の明確な理解を助けます。