メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RA向けエミュレータオプション製品紹介

RA向けエミュレータオプション製品紹介
2025年1月5日

このビデオについて

E2エミュレータ/E2エミュレータLiteとターゲットボードを接続するためケーブルを2つ紹介しています。

1つ目は、ターゲットボードに搭載したCortex 20Pinコネクタへの接続に使用することができる20-20 pinケーブルです。2つ目は、ターゲットボードに搭載したCortex 10Pinコネクタへの接続に使用することができる20-10pinケーブルです。 

つぎに、E2エミュレータ/E2エミュレータLiteで使用できるRAファミリMCU用のアイソレータボードを紹介しています。
このアイソレータボードは、JTAG、SWD通信の両方をサポートしているため、ターゲットMCUの仕様に合わせて使用することができます。アイソレータボードを使用することにより、絶縁、ノイズ除去、信号の回り込み防止などの効果が期待できます。